Competenza ingegneristica

Accordi con la Scania

La SKF ha siglato due accordi con la Scania per un valore complessivo di 40 milioni di euro, che prevedono la fornitura di cuscinetti per le ruote e tenute per steli di valvole per alta pressione.

Contenuto correlato

Link correlati

www.scania.com

La SKF ha siglato due accordi con la Scania per un valore complessivo di 40 milioni di euro, che prevedono la fornitura di cuscinetti per le ruote e tenute per steli di valvole per alta pressione.

I cuscinetti per ruote SKF possono essere montati in modo rapido ed economico e consentono di estendere gli intervalli di manutenzione, con conseguente riduzione del costo totale di possesso per i proprietari di autocarri. Le forniture avranno inizio nel secondo trimestre 2015.

Le tenute per steli di valvole per alta pressione della SKF, che fanno parte dell’assortimento SKF BeyondZero, sono progettate per reggere gli estremi livelli di pressione generati dai moderni motori compatti e turboalimentati.

BeyondZero è un marchio registrato del Gruppo SKF.