Pedalare in ogni parte del mondo gareggiando con altri ciclisti, percorrere le tappe del Giro d’Italia e del Tour de France, simulare pendenze fino al 20%, il tutto restando con la propria bicicletta incollata al pavimento di casa propria.
Questi sono solo alcuni dei progressi tecnologici realizzati da Elite, un’azienda tutta italiana con base a Fontaniva, in provincia di Padova.
E-Motion e il più recente Realpower sono i due prodotti di punta dell’azienda padovana che permettono a chi ama la bici e le lunghe pedalate di allenarsi a casa, simulando una vera e propria corsa in strada.
L’E-Motion Roller Trainer è una struttura formata da telaio, rulli, cinghie ed elastici che permettono alle ruote della bici – appoggiate su tre rulli – di girare grazie a un sistema di oscillazione longitudinale che assorbe l’inerzia generata dai movimenti dell’atleta. Nell’osservare questo strumento la prima volta non sembra così intuitivo, in realtà è molto sicuro e, con un po’ di pratica, facile da usare.
La pedalata sui rulli è, infatti, naturale e identica a un normale allenamento su strada: le sofisticate caratteristiche del rullo anteriore (a forma parabolica e dotato di due ruotine) garantiscono un semplice controllo dell’andatura, riportando sempre la ruota al centro del rullo. I due rulli posteriori consentono poi un alloggiamento più stabile della ruota della bicicletta aumentando facilità e sicurezza dell’allenamento in qualsiasi condizione.
Rumore e usura dei pneumatici sono ridotti al minimo. Grazie a un meccanismo di attrito nel cilindro intermedio, si possono inoltre avere tre diversi livelli di resistenza per simulare sia la salita sia la pianura.
Ancora più raffinato e avanzato il RealPower è invece l’unico rullo esistente che permette di simulare pendenze fino al 20% e di fornire resistenze molto elevate come quelle del Tour e del Giro. RealPower nasce grazie all’impiego di una speciale tecnologia: il freno a polveri magnetiche. Questo metodo è basato sull’utilizzo di speciali polveri, che variano la loro viscosità in funzione della corrente che le percorre.
Come funziona? La bici viene appoggiata al rullo e, grazie all’interazione con un avanzato software collegato a un PC, il ciclista può eseguire diversi tipi di allenamento.
E’ possibile gareggiare online con altri ciclisti sparsi per il mondo, simulare una gara sullo stesso percorso e avere le tutte informazioni relative ai singoli partecipanti, come posizione, distacco, velocità, frequenza cardiaca e altro.
Durante la gara si può valutare la propria performance con test professionali sviluppati da esperti ed elaborare i dati delle proprie prestazioni. Una classifica finale con i tempi di tutti i ciclisti appare alla fine della gara.
Anche qui rumore e usura sono ridotti al minimo grazie ai cuscinetti a sfere studiati, progettati e customizzati da SKFz, Powertrain & Electrical and Two Wheelers Business Unit. La collaborazione tra le due aziende nasce dalle esigenze di Elite di fornire prodotti robusti, durevoli, silenziosi e sempre all’avanguardia. La soluzione offerta da SKF ha permesso di far fronte alle sollecitazioni generate da un utilizzo professionale del prodotto, di raggiungere i target di vita desiderati e di ottimizzare affidabilità e rumorosità del prodotto.
Il supporto offerto dall’Application Egnineering di SKF si è concentrato soprattutto nella scelta
delle corrette interferenze del cuscinetto con l’albero e sede, e nella definizione dell’idoneo gioco radiale. Questa collaborazione ha portato il cliente a scegliere SKF per l’equipaggiamento dei suoi prodotti di punta, ha permesso di consolidare la fiducia reciproca tra le due aziende e intraprendere una collaborazione per lo sviluppo di prodotti futuri.
Nata nel 1979, Elite è oggi un’azienda tra i leader del settore. Costituita da circa 150 persone, produce in Italia ed esporta i suoi prodotti in tutto il mondo. La suggestiva sede di Fontavia produce non solo dispositivi e attrezzature per l’allenamento fai da te (professionale e amatoriale) ma anche prodotti per il ciclismo in generale come borracce e portaborracce di diversi materiali dai più standard e meglio conosciuti ai più ricercati e tecnologici. Esporta inoltre attrezzi per la manutenzione e il trasporto delle bici. Da anni sponsorizza 12 tra le migliori squadre di bici mondiali fornendo loro i propri prodotti e partecipando alle gare.
Tecnologia, innovazione e design sono i principi base su cui fonda il lavoro di Elite.
E il tutto è rigorosamente made in Italy.
Federica Maritano
SKF, Marketing and Communication
Tel. 011 9852318
federica.maritano@skf.com
Etichette: