Axleboxes

Evoluzione delle boccole ferroviarie

Evolución de las cajas de grasa para trenes3a
Nella prima parte di questo doppio articolo, prendiamo in esame la progettazione delle boccole ferroviarie secondo una prospettiva storica. Nella sua qualità di azienda con una lunga tradizione nello sviluppo di questo importante prodotto, la SKF ha sempre privilegiato gli aspetti ambientali, in particolare i risparmi di energia e lubrificante. Tecnologia Sin dal loro primo impiego nelle applicazioni ferroviarie i cuscinetti SKF montati nelle boccole hanno dimostrato la possibilità di risparmiare energia...
Continue Reading...

Cuscinetti per 500 locomotive cinesi

La SKF ha ricevuto un ordine del valore di 14 milioni di euro dalla CSR Zhuzhou Electric Locomotive Co. Ltd.,...

passicve

Quando passivo è positivo

Tanto i costruttori quanto i progettisti ne hanno compreso i vantaggi di natura ambientale ed economica: si va finalmente diffondendo...

Ordine di boccole per i treni di classe premium

Le ferrovie federali austriache, ÖBB, hanno in programma per il 2008 l’introduzione di un nuovo treno a lunga percorrenza, denominato...

Viaggio tra gli sponsor a due ruote

Da tempo ormai SKF – Electrical & Two Wheelers Business Unit è sponsor ufficiale di alcuni tra i maggiori produttori...

Una giornata al Politecnico

Esperti di ricerca, ricercatori e accademici si sono riuniti per riflettere sul futuro della nostra industria.In collaborazione con il Politecnico...

Treni ad alta velocità

Fin dall’apparire della prima locomotiva a vapore nel 1804 la velocità è stata un parametro che ha caratterizzato le ferrovie....

Un ordine di boccole per il Pendolino

La SKF ha ricevuto un ordine dalla Alstom per la fornitura di circa 1.500 boccole munite di unità a rulli...

Gabbia (2)

Gabbia universale in polimero per le ferrovie

Con l’impiego di gabbie in polimero si possono ottenere significativi miglioramenti delle prestazioni dei cuscinetti a rulli delle ruote delle...

Nuove boccole per carichi elevati

Da molti anni nell’industria ferroviaria si punta ad aumentare i carichi e le velocità. Oggi in Europa la maggior parte...