Bearing units

Nuovi contratti

PHOTO: AUDI
Audi AG La SKF ha firmato con l’Audi accordi riguardanti la fornitura di componenti che saranno impiegati su un gran numero di modelli. I contratti, il cui valore stimato è pari a circa 110 milioni di euro, prevedono la fornitura di quattro diverse versioni di unità cuscinetto per ruote, oltre a una serie di cuscinetti per la nuova trasmissione a doppia frizione. Le unità cuscinetto per ruote comprendono un sistema ABS (Antilock...
Continue Reading...
SKF eDrive Ball Bearing

Più chilometri con i veicoli elettrici e ibridi

Basati sui cuscinetti radiali a sfere SKF Energy Efficient (E2), i nuovi SKF eDrive Ball Bearing soddisfano i requisiti dei...

Roller bearing

Meccanismi di danneggiamento da impronte sulle piste dei cuscinetti

Le impronte prodotte da particelle contaminanti sulle piste di rotolamento provocano danneggiamenti superficiali nei cuscinetti volventi compromettendone la durata di...

Improved protection

Migliore protezione

La SKF ha lanciato le nuove unità cuscinetto per le sospensioni MacPherson. Caratterizzate da tenute di nuova esecuzione, da un...

Luleå University of Technology

Partnership accademica

SKF e la Luleå University of Technology (LTU) di Luleå, Svezia, hanno istituito un SKF University Technology Centre, dove saranno...

PHOTO: TC LIN/FLICKR/GETTY IMAGES

Tecnologia stop and start per le due ruote

A seguito della sempre maggiore urbanizzazione e della crescita della popolazione, si prevede che entro il 2015 il mercato globale...

Electric car project

Componenti per un innovativo progetto

La SKF ha fornito soluzioni e prodotti tecnologicamente avanzati per le innovative auto elettriche del gruppo francese Bolloré. Le autovetture...

HI_Tanga17Lo

La parte del leone

  La crescita della domanda di cemento ha spinto la tanzaniana Simba Cement ad aumentare la produttività. L’impresa è riuscita grazie...

Green innovations at SKF supporting the automotive industry5

Innovazioni verdi – La SKF per l’industria automobilistica

Grazie all’impegno nella sostenibilità, che coinvolge tutta la sua organizzazione, la SKF mette a disposizione dell’industria automobilistica, di cui è...

Potenza verticale

Potenza verticale

Nella produzione cementiera cinese, la Tianjin Shiming Powder Technique Equipment Co. Ltd. si pone all’avanguardia con la promozione di molini...