Cars

La gara più dura del mondo

Dakar
Ogni anno al Rally Dakar i piloti si cimentano in un’epica gara che mette a dura prova la resistenza dei mezzi e dei concorrenti. Nel 1977 il francese Thierry Sabine viene soccorso dopo essersi perso nel deserto libico durante un rally motociclistico. Colpito da questa esperienza e dal fascino del deserto, ritorna in Francia e l’anno successivo dà vita alla Parigi-Dakar. Al rally, che si snoda lungo 10.000 chilometri, partecipano 170...
Continue Reading...
PHOTO: AUDI

Nuovi contratti

Audi AG La SKF ha firmato con l’Audi accordi riguardanti la fornitura di componenti che saranno impiegati su un gran numero...

maruti01_evo213

Diventare grandi restando piccole

Dopo oltre venti anni di dominio nel mercato indiano delle auto compatte, Maruti Suzuki è oggi il più grande produttore...

Motorsport design

Dalla pista alla strada

Il mondo delle corse influenza da tempo la progettazione delle vetture stradali sia in termini estetici che prestazionali. Oggi l’ambiente...

Photo: Getty Images

L’auto diventa automatica

La guida automatizzata cambia il modo di concepire il traffico stradale. Guidare un’automobile o un camion lungo una strada piena di...

SKF eDrive Ball Bearing

Più chilometri con i veicoli elettrici e ibridi

Basati sui cuscinetti radiali a sfere SKF Energy Efficient (E2), i nuovi SKF eDrive Ball Bearing soddisfano i requisiti dei...

Photo: Paul Gilhan/Getty Images

Partnership con la Ferrari

Quella della SKF con la Scuderia Ferrari è la collaborazione più lunga e ininterrotta mai verificatasi nella storia della Formula...

Photo: Richard Grams

Formula vincente

In data 13-15 luglio, il team della Chalmers University of Technology di Göteborg, Svezia, ha vinto la gara del Formula...

Dallara

A tutta velocità

La Dallara Automobili è stata definita “l’azienda costruttrice di vetture da competizione più di successo dei tempi moderni”. Qual è...

Luleå University of Technology

Partnership accademica

SKF e la Luleå University of Technology (LTU) di Luleå, Svezia, hanno istituito un SKF University Technology Centre, dove saranno...