Deep groove ball bearings

Maggiore durata dei cuscinetti orientabili a rulli SKF Explorer di nuova generazione

Typical application for self-aligning roller bearings: lignite open-pit mining in Germany.
Sotto la spinta delle sempre più rigorose esigenze applicative, la SKF ha dato vita a un nuovo trattamento termico dell’acciaio, ora impiegato nell’intera gamma di cuscinetti orientabili a rulli (fig. 1). Mentre conserva la propria tenacità, l’acciaio assicura una maggiore resistenza all’usura, il che consente anche di raddoppiare la durata di esercizio, specie nei casi in cui si abbia una forte presenza di sostanze contaminanti o di scarsa lubrificazione. Con il...
Continue Reading...
SKF Drum Support Unit

La nuova Drum Support Unit fa risparmiare energia

Risparmiare energia e ridurre i costi di fabbricazione sono gli obiettivi della nuova unità per il cestello delle lavatrici a...

Cuscinetti SKF per l’auto da corsa ibrida Zytek

La Zytek Engineering ha scelto la SKF come fornitore di cuscinetti radiali a sfere, normali e speciali, per il generatore...

Ciclismo energia dall’E-hub4

Ciclismo: energia dall’E-hub

Da ciclisti amatoriali a imprenditori di professione: due sloveni brevettano e vendono un esclusivo mozzo per gli appassionati di ciclismo...

Punta in alto il meraviglioso MISTRAL

Punta in alto il meraviglioso MISTRAL

La MISTRAL Engines ha realizzato un nuovo motore rotativo a controllo elettronico, raffreddato a liquido, multicarburante, che soddisfa le esigenze...

Un’elettrica sprint

Un’elettrica sprint

Un piccolo costruttore americano ha ideato un’auto elettrica che offre prestazioni pari – o addirittura superiori – a quelle di...

Fiducia conquistata

Fiducia conquistata

Per i macchinari agricoli la vita è dura. Da una parte, fango, acqua, polvere e terra che rendono difficili le...

Elicottero in kit

Elicottero in kit

Il sogno di possedere un elicottero personale diventa più concreto, grazie ai velivoli fai-da-te del costruttore belga Dynali.     Sebbene di recente...

Mungitura on demand

Mungitura on demand

Con le attrezzature per la mungitura della svedese DeLaval, le mucche si mungono quasi da sole. Nei pressi di Stoccolma,a Tumba,...

Con il vento giusto

Con il vento giusto

La Bajaj Auto conta su un innovativo settore R&D e su metodi di gestione giapponesi per riconquistare la posizione di...