Design

Una cucina a pedale

Photo: Christoph Thetard
“Cara, pedalami un po’ di panna, poi ti pedalerò il caffè” Questa richiesta vi pare strana? Non per Christoph Thetard, che ha progettato un’originale unità da cucina ultramoderna e compatta. Un sistema interamente meccanico, che non ha bisogno di energia elettrica e che macina, trita e mescola. Sotto il piano del dispositivo c’è un volano azionato a pedale, mentre un piccolo riduttore posizionato nella parte anteriore dell’R2B2 – questo è il...
Continue Reading...
PHOTO: AUDI

Nuovi contratti

Audi AG La SKF ha firmato con l’Audi accordi riguardanti la fornitura di componenti che saranno impiegati su un gran numero...

maruti01_evo213

Diventare grandi restando piccole

Dopo oltre venti anni di dominio nel mercato indiano delle auto compatte, Maruti Suzuki è oggi il più grande produttore...

SKF’s new seals head unit

Tenute migliorate per i veicoli fuoristrada

Le nuove seals head unit della SKF rappresentano un’applicazione integrata per veicoli fuoristrada, in particolare le moto da enduro e...

S2M magnetic bearing

In fondo al mare

Statoil e Aker Solutions, vincitori dell’Innovation Award 2012, istituito dall’Offshore North Sea (ONS) in Norvegia, hanno scelto per l’Åsgard Subsea...

SimAviatik

Volare senza le ali

Il fiorente mercato dei moderni simulatori di volo fa decollare un’azienda svizzera. A Pratteln, cittadina svizzera nei pressi di Basilea, ha...

The Las Vegas High Roller

Cuscinetti a rulli per la High Roller

L’American Bridge Company ha stipulato un contratto con la SKF per la fornitura di soluzioni tecnologiche destinate alla Las Vegas...

DryLube

Alte temperature: meglio con la grafite

Molti cuscinetti operano in ambienti a temperature molto elevate, che solo pochi lubrificanti riescono a sopportare. La SKF ha elaborato...

Friends Arena

In caso di pioggia

È svedese l’ultima aggiunta al complesso di strutture con copertura mobile più grandi del mondo. La civic arena di Pittsburgh, Pennsylvania,...

PHOTO: NACIVET/PHOTOGRAPHER’S CHOICE/GETTY IMAGES & JODY AMIET/AFP CREATIVE/GETTY IMAGES

Ritorno a casa

Quella del rientro nell’atmosfera è una fase critica del volo spaziale. Il progetto IXV dell’Agenzia Spaziale Europea sperimenta una nuova...