Medical
Prevenire è meglio che curare
L’emergenza guasti non è che un ricordo per la RTI Biologics: il moderno machine health reporting program della SKF sposta l’obiettivo sulla prevenzione.
Business
Nella primavera del 2010, Johnny Simmons III stava giocando a baseball, il suo sport preferito, con la squadra della scuola. Era posizionato sul monte di lancio quando la palla di un compagno di squadra lo colpì in pieno volto, causandogli la frattura dell’orbita oculare sinistra e il distacco...
Continue Reading...
Originale conviene
Oltre a oltre a compromettere il prestigio di marchi consolidati, la contraffazione costituisce un rischio per le attività e l’incolumità...
Diagnosi della carie dentaria
Una giovane società scozzese ad alta tecnologia ha sviluppato un innovativo strumento diagnostico odontoiatrico, che offre maggiore precisione e rende...
Cuscinetti in polimero La soluzione
Una sola azienda è riuscita a risolvere il problema della Belimed Technik. La soluzione è arrivata dai cuscinetti in polimero. Le...
Soluzioni lineari elettromeccaniche per applicazioni medicali e healthcare
Aristotele riteneva esistesse una profonda connessione tra la Fisica, intesa come studio dell’Universo, e lo studio delle creature viventi. Furono...