Research & Theory
Dalla pista alla strada
Tribologia e ricerca
Il prof. Hugh Spikes è un esperto di tribologia presso l’Imperial College di Londra. Il prof. Hugh Spikes, titolare della cattedra...
Guasti prematuri nei cuscinetti dei rotismi eolici e white etching cracks (WEC)
I moltiplicatori dei generatori eolici sono soggetti a condizioni di lavoro continuamente mutevoli che possono spingere i cuscinetti ben oltre...
Alte temperature: meglio con la grafite
Molti cuscinetti operano in ambienti a temperature molto elevate, che solo pochi lubrificanti riescono a sopportare. La SKF ha elaborato...
Ritorno a casa
Quella del rientro nell’atmosfera è una fase critica del volo spaziale. Il progetto IXV dell’Agenzia Spaziale Europea sperimenta una nuova...
Simulazioni numeriche avanzate per il progetto delle tenute
Le simulazioni numeriche sono essenziali nello sviluppo di nuovi prodotti e nel perfezionamento di quelli esistenti. Per migliorare i progetti...
Partnership con la Ferrari
Quella della SKF con la Scuderia Ferrari è la collaborazione più lunga e ininterrotta mai verificatasi nella storia della Formula...
Partnership accademica
SKF e la Luleå University of Technology (LTU) di Luleå, Svezia, hanno istituito un SKF University Technology Centre, dove saranno...
Missione nell’oscurità
Nella regione più a sud della terra, un telescopio aiuta gli scienziati a fare luce sul grande mistero del cosmo. Allacciate...
Il “mostro” di Lione amplia i confini della tribologia
All’Institut National des Sciences Appliquées di Lione, l’enorme Tribogyr apre nuove porte alla ricerca tribologica. In una stanza con ambiente controllato,...