Super-precision bearings
Massima resa
Le macchine della Söderhamn Eriksson contribuiscono a ottimizzare il lavoro delle segherie.
Guardatevi intorno. Quasi sicuramente troverete almeno un oggetto che è passato attraverso una lavorazione in segheria: il rivestimento delle pareti, un mobile o il montante di una porta.
Secondo le rilevazioni statistiche di Eurostat, nel 2009 l’Unione europea e gli Stati Uniti hanno lavorato complessivamente oltre 150 milioni di metri cubi di legname. Vale a dire 145 volte il volume...
Continue Reading...
Marchio unico
I cuscinetti Super-precision SKF-SNFA saranno commercializzati esclusivamente con il marchio...
Nuova generazione di cuscinetti Super-precision: una tradizione in evoluzione
La collaborazione tra gli ingegneri SKF e SNFA ha dato vita a nuove serie di cuscinetti Super-precision, destinate alle macchine...
Nuova generazione di cuscinetti Super-precision per comandi a vite
La SKF sta creando una nuova generazione di cuscinetti Super-precision. I primi tipi presenti sul mercato sono quelli assiali obliqui...