Dopo aver testato con soddisfazione i cuscinetti SKF E2 nei propri motori a risparmio energetico, la Besel S.A. ha richiesto un nuovo ordine di piccoli cuscinetti E2 DGBB.
La Besel S.A., parte del Gruppo Cantoni – leader nella produzione di motori elettrici, componenti e attrezzature e con sede in Polonia – è famosa per la sua attenzione allo sviluppo tecnico e alla qualità.
La società polacca è da sempre consapevole dell’importanza e salvaguardia dell’ambiente ed è su queste basi che ha sviluppato un sistema di tutela dell’ambiente applicato alla progettazione.
La Besel S.A. era interessata ad entrare nel mercato statunitense e britannico dei motori elettrici a risparmio energetico e i cuscinetti radiali a sfere SKF E2 corrispondevano perfettamente alle sue esigenze.
I piccoli cuscinetti E2 (SDGBB) dispongono, infatti, di un design ottimizzato che bilancia la geometria interna, il grasso e la gabbia.
Il cuscinetto è progettato per diminuire l’attrito del 30% – 50% rispetto ai cuscinetti standard e per offrire una sostanziale riduzione dei costi e del consumo di energia.
Il design permette temperature di funzionamento più basse, una maggiore durata operativa e velocità di funzionamento più elevate.
Quali sono stati i benefici per il cliente?
L’efficienza in fase di prova dei cuscinetti E2 su tre dei suoi motori elettrici ha evidenziato un incremento notevole.
La Besel ha pertanto deciso di effettuare un nuovo cospicuo ordine di fornitura di cuscinetti piccoli E2 DGBB.
Una collaborazione, un supporto e un aiuto che ha evidenziato la costante presenza di SKF nel mondo della sostenibilità e del risparmio energetico.
Etichette: