Cuscinetti radenti di materiale composito per carichi elevati

Nelle applicazioni a carico elevato e con movimenti di rotazione o oscillazione relativamente modesti, i cuscinetti radenti di materiale composito offrono diversi vantaggi. Grazie alle loro caratteristiche antiattrito, sono adatti anche alle applicazioni che devono essere esenti da manutenzione, quelle in cui è probabile una lubrificazione insufficiente, quelle in cui non sia possibile servirsi di lubrificanti o in cui lo spazio disponibile sia molto limitato. La gamma di cuscinetti radenti SKF di materiale composito è vasta e risponde alla maggior parte delle esigenze relative a questo genere di prodotto.



Etichette:
Se siete interessati all'utilizzo di testo e immagini contenuti in questo articolo per pubblicarli, vi preghiamo di chiedere l'approvazione del Redattore capo all'indirizzo e-mail EVOLUTION@SKF.COM. Potete liberamente e gratuitamente citare i nostri articoli, ma vi preghiamo di indicarne la fonte come Evolution - la rivista di business e tecnologia della SKF WWW.SKF.COM) In caso di dubbi, contattare il Redattore capo.