x8m4c6723-1

Il Green Team

Testo Erik Aronsson Foto SKF

Automobili Altri prodotti Altri servizi

Link correlati

Greenteam

La E0711-4 è un’auto da corsa elettrica, prodotta più velocemente di qualsiasi vettura di serie. La sua realizzazione è stata curata dal Green Team, un gruppo di 40 studenti dell’Università di Stoccarda, che hanno gareggiato nella Formula Student, l’evento automobilistico sportivo studentesco più grande del mondo.

Nato nell’ottobre del 2009, il team, che è un’emanazione del Rennteam Uni Stuttgart, ha inteso costruire una vettura da corsa interamente elettrica con la quale partecipare al campionato Formula Student Electric, che si svolgeva in quel periodo.

La vettura della Rennteam Uni Stuttgart che aveva vinto il campionato nel 2008, la F0711-3, è stata utilizzata come base di partenza per sviluppare la E0711-1, la prima auto da corsa elettrica del Green Team. La scocca è stata ottimizzata e il motore a combustione Honda CBR600RR della F0711-3 è stato sostituito da un motore elettrico della tedesca AMK. La principale caratteristica del progetto è l’integrazione ottimizzata del motore elettrico e la gestione della batteria. Dopo aver vinto le prime due gare, la E0711-1 ha conquistato il titolo del primo campionato mondiale di auto elettriche nella stagione 2009/2010, inaugurando la carriera del Green Team con un primato nelle classifiche mondiali.

L’auto è stata rinnovata ogni anno. Nella stagione 2012/2013 ha gareggiato la E0711-4, mentre l’ultima nata, la E0711-5, ha ottenuto il nuovo record mondiale di accelerazione da 0 a 100 km/h con 1,779 secondi.

La SKF offre il proprio supporto al Green Team, fornendo i cuscinetti e altri componenti.

Contenuto correlato