Produzione

In caso di pioggia

È svedese l’ultima aggiunta al complesso di strutture con copertura mobile più grandi del mondo.

Contenuto correlato

Link correlati

Friends Arena

Contatto vendite

Ellis-Jan van den Hout, Ellis-Jan.van.den.Hout@skf.com

La civic arena di Pittsburgh, Pennsylvania, USA, costruita nel 1961, e ora chiusa, è stato il primo complesso sportivo dotato di copertura mobile. Le tecniche di copertura variano, come i materiali, con l’uso di metallo o tessuto impermeabile. Anche la forma può variare, come quella del Miller Park di Milwaukee o del Toyota Stadium ad Aichiken, in Giappone.

La Friends Arena, appena fuori Stoccolma (foto), aperta a ottobre del 2012, ha un tetto formato da due massicci pannelli d’acciaio mobili avanti e indietro. Costata quasi 350 milioni di euro, la nuova struttura può ospitare 65.000 spettatori.

La Swedbank, che ne è uno dei principali sponsor, ha scelto come nome quello dell’organizzazione non-profit Friends, che opera per la prevenzione del bullismo nelle scuole e nei club sportivi. L’azienda olandese Hollandia BV ha costruito e installato i pannelli e ha scelto la SKF come fornitore dei cuscinetti per le soluzioni dei carrelli e delle pulegge.