Corsi di formazione pratica al servizio del mercato

Da oltre 20 anni SKF propone corsi di formazione e aggiornamento dedicati a manutenzione, affidabilità, diagnostica, ingegneria della manutenzione e progettazione.

Contenuto correlato

Un training con un forte focus sulla pratica diretta: all’interno della SKF Solution Factory, sede dei corsi di formazione, è presente infatti una sala con banchi di prova e laboratori dove i partecipanti hanno l’occasione di “toccare con mano” la conoscenza ingegneristica del Gruppo.

Da sempre sensibile all’importanza della formazione, SKF ha rafforzato nel 2012 la propria offerta didattica con l’obiettivo di diventare key player nel training applicato alla meccanica e alla componentistica industriale.

Il metodo sviluppato dal Gruppo prevede percorsi di crescita personalizzati, esercitazioni pratiche e corsi costruiti su moduli ad approfondimento successivo.

La formazione SKF è strutturata in quattro aree d’intervento: manutenzione, affidabilità e diagnostica, ingegneria della manutenzione e progettazione.

L’aula didattica della Solution Factory comprende banchi di prova, laboratori e un’esposizione di cuscinetti catalogati e ordinati per tipologia di danneggiamento.

SKF è inoltre aperta a soluzioni tailor made, per sviluppare corsi customizzabili in base alle necessità del cliente.

Un centro a elevata specializzazione come la Solution Factory e un’ampia scelta di corsi, per di più adattabili in base alle singole richieste, qualificano i percorsi formativi di SKF come un’offerta di conoscenza ingegneristica a 360 gradi.

Nell’ambito dell’offerta didattica SKF dedicata alla manutenzione, un’interessante proposta è rappresentata dal corso MEC1 dedicato alle nozioni di meccanica.

Un training specifico per approfondire la conoscenza dei principi e delle regole alla base del movimento e della trasmissione di potenza.

Il corso è strutturato in quattro macro aree. Si inizia con l’analisi della resistenza dei materiali e delle loro caratteristiche tecniche e fisiche, per poi affrontare tolleranze e rugosità. Si passa quindi allo studio delle ruote dentate, delle differenti tipologie di ingranaggi e riduttori. L’ultimo modulo è infine dedicato alla trasmissione di potenza, per fornire una panoramica a 360 gradi sul mondo della meccanica.

Una seconda area di interesse per i professionisti del mondo industriale è rappresentata dal corso GEAR sulla conoscenza e utilizzo dei riduttori.

Un training che si articola in due giorni e mezzo di lezioni teoriche e pratiche dedicate ad analizzare in maniera approfondita le differenti tipologie e generalità dei riduttori industriali. Il corso affronta nello specifico i trattamenti termici e le lavorazioni meccaniche, la lubrificazione, le principali cause di danneggiamento e le migliori strategie di manutenzione per assicurare la massima efficienza e produttività delle macchine.

Ai motori elettrici è invece dedicato il corso MOT, articolato in un giorno e mezzo di lezioni. A partire dalle informazioni di base sulle principali tipologie e caratteristiche dei modelli presenti oggi sul mercato, il training approfondisce il mondo dei motori elettrici monofase e trifase, i motori ad azionamento con inverter, motori sincroni, servomotori e motori passo-passo. Si prosegue con una disamina dedicata alla trasmissione del moto e alle principali normative in vigore, per poi affrontare le soluzioni di cuscinetti SKF per i motori elettrici, la corretta installazione, utilizzo e manutenzione e le principali cause di danneggiamento. A conclusione del corso è previsto infine un modulo dedicato alla diagnostica.

L’offerta formativa non si ferma qui.

SKF offre infatti un’ampia gamma di corsi per tutte le esigenze, che verranno presentati nei prossimi numeri di Evolution.

 

La nuova casa della formazione
Dal 1° giugno i corsi di formazione si terranno presso la nuova SKF Solution Factory Italy.

Vi aspettiamo in Via Guido Rossa 2 a Moncalieri, Torino.

Ulteriori dettagli vi verranno forniti nelle fasi di iscrizione e partecipazione.