Un marchio di super-precisione

Concluso il periodo di transizione del marchio SKF-SNFA

Contenuto correlato

SKF ha recentemente completato la fase finale dell’integrazione di SNFA, Société Nouvelle de Fabrication Aéronautique, nel gruppo SKF, consolidando così la posizione della società sotto il suo marchio internazionale.

SNFA, importante azienda di cuscinetti per applicazioni aeronautiche e per le macchine utensili, era stata acquisita da SKF nel 2006.

E’ cominciato allora il processo di integrazione e condivisione del know-how tecnologico delle due realtà, stabilendo le linee guida della transizione e della gestione del marchio.

Già dai primi mesi dell’acquisizione, SKF ha dato il via alla collaborazione dei team di progettazione: le due società hanno unito le loro forze, due squadre sono diventate una. Il profondo livello di conoscenza tecnica della SNFA nei cuscinetti di alta precisione si è combinato con la straordinaria competenza del Gruppo SKF nel campo delle applicazioni per le macchine utensili. E’ nata così una nuova generazione di cuscinetti super-precision, lanciati sul mercato con marchio SKF-SNFA, che hanno permesso ai produttori di prima installazione (OEM) ed agli utenti finali di ottimizzare ulteriormente le prestazioni dei propri impianti e delle proprie applicazioni.

“Negli ultimi cinque anni abbiamo unito la nostra profonda conoscenza di cuscinetti precisi alla vasta esperienza di SNFA nelle applicazioni sulle macchine utensili” dice Henrik Lange, Presidente dell’SKF Industrial Market Strategic Industries. “Il risultato è una gamma ottimizzata e ampliata di cuscinetti Super-precision di nuova generazione, che consentono un funzionamento dei mandrini più preciso e affidabile.”

I benefici di questa nuova gamma, che differiscono a seconda della tipologia e dell’applicazione dei cuscinetti, includono velocità e limiti di carico maggiori, una durata di servizio del cuscinetto prolungata, intervalli di manutenzione più lunghi ed un minor consumo di energia. I cuscinetti di precisione SKF si trovano nelle macchine utensili e in altre applicazioni di settori come quello automobilistico, navale e dell’industria pesante, in cui sono necessari precisione, funzionamento silenzioso e basso attrito.

L’integrazione delle attività di SKF e SNFA ha permesso, con un’unica forza di vendita, di offrire ai clienti un ampio e differenziato portafoglio di cuscinetti super-precision.

Fanno parte dell’assortimento di cuscinetti di precisione SKF:

  • Cuscinetti obliqui a sfere super-precision, design B per alta velocità, serie 719 e 70
  • Cuscinetti obliqui a sfere super-precision, design E per alta velocità, serie 719 e 70
  • Cuscinetti obliqui a sfere super-precision, design D per alta capacità di carico, serie 718, 719, 70 e 72
  • Cuscinetti a rulli cilindrici super-precision, a singola corona di rulli, design standard e design per alta velocità, serie N 10
  • Cuscinetti a rulli cilindrici super-precision, a doppia corona di rulli, serie NN 30 e NNU 49
  • Cuscinetti assiali obliqui a sfere a doppio effetto, design standard serie BTW e design per alta velocità serie BTM
  • Cuscinetti assiali-radiali a rulli cilindrici super-precision serie NRT
  • Cuscinetti di supporto per le viti a ricircolazione di sfere

Nel corso di tutto il processo di integrazione, SKF si è occupata di allineare i sistemi, processi aziendali, forze e sinergie, offrendoli all’interno di una gamma di prodotti sempre più ampia e articolata. Si conclude il periodo di transizione ed è logico compiere il passo successivo: l’immagine unitaria completa ora il collegamento al Gruppo, grazie all’unificazione dei marchi SKF e SNFA in un unico marchio, SKF.

Per i clienti questo significa un unico punto di riferimento, un interlocutore unico, un solo marchio (SKF) che da oggi si troverà sulle confezioni dei cuscinetti Super-precision e sul materiale di supporto alla vendita, e che comprenderà anche soluzioni tecnologiche e servizi.

SKF continuerà ad espandere le proprie soluzioni, sviluppare strumenti di modellazione avanzati e a rafforzare la sua rete di servizi dedicati ai mandrini, mettendo a disposizione le competenze di professionisti esperti in cuscinetti, lubrificazione, tenute, condition monitoring e molto altro, tutto riunito sotto il marchio SKF.

In qualità di fornitore mondiale di cuscinetti di precisione, SKF punta all’eccellenza, attaverso la qualità di un servizio personalizzato sulle specifiche esigenze del cliente, con tempi di risposta rapidi, per garantire un’efficace e assodata risoluzione dei problemi.

Da oggi c’è un unico marchio per le vostre esigenze di super-precisione: quello di SKF. Un unico brand per un obiettivo comune: creare valore offrendo al mercato soluzioni di super-precisione a elevato valore tecnologico.