La conoscenza continua al servizio del mercato

Testo La Redazione

Foto SKF

La conoscenza continua

Nel 2012 SKF conferma e rafforza il proprio impegno nei corsi di formazione, un’offerta didattica ricca di contenuti all’insegna dell’innovazione

Da oltre 20 anni i corsi di formazione e aggiornamento sono uno strumento fondamentale per migliorare il know-how tecnologico in settori strategici come manutenzione, affidabilità, diagnostica, ingegneria della manutenzione e progettazione.

Nel 2012 SKF ha deciso di rafforzare ulteriormente l’offerta didattica operando un restyling su ampia scala che, partendo dai punti di forza sviluppati nel corso degli ultimi due decenni, intende posizionare i corsi di formazione SKF come key player nel training applicato alla meccanica e alla componentistica industriale.

Sede principale dei corsi di formazione è la Solution Factory Italy di Torino, il centro di eccellenza a elevata specializzazione che sintetizza la conoscenza ingegneristica firmata SKF. All’interno della Solution Factory è presente una sala per lo svolgimento delle lezioni, comprendente banchi di prova, laboratori e un’esposizione di cuscinetti catalogati e ordinati per tipologia di danneggiamento.

 

Corso sui cuscinetti volventi
Uno dei corsi principali offerti da SKF riguarda i cuscinetti, da sempre core business del Gruppo: il know-how sviluppato in oltre cento anni di storia nel campo della meccanica trova forma completa nel corso (BMR1) dedicato ai cuscinetti volventi.

Articolato in un giorno e mezzo di lezioni, il training intende approfondire tutto ciò che ruota intorno al mondo del cuscinetto ed è sviluppato in cinque moduli di analisi: nozioni generali, funzionamento all’interno di applicazioni, gabbie, schermi e classificazione ISO, classi di precisione, applicazioni e tolleranze. Ogni modulo è a sua volta suddiviso in aree tematiche con focus su nozioni tecniche e operative legate all’utilizzo dei cuscinetti volventi in ambito produttivo.

Manutenzione e applicazione dei cuscinetti volventi
Lo step successivo dell’offerta formativa nel campo dei cuscinetti è il corso dedicato a manutenzione e applicazione dei cuscinetti volventi (BMR2).

Si tratta di un training di approfondimento, dove le nozioni teoriche di base vengono sviluppate attraverso tematiche relative a quattro moduli principali: accoppiamenti e applicazioni, lubrificazione dei cuscinetti, metodologie e norme per il montaggio-smontaggio dei cuscinetti, prove pratiche di montaggio-smontaggio dei cuscinetti.

Il corso si articola in un giorno e mezzo di lezioni, al termine delle quali i partecipanti sono in possesso di competenze specializzate relativamente all’utilizzo dei cuscinetti ed al loro montaggio.

Allineamento e bilanciamento
Un corretto allineamento e bilanciamento delle parti rotanti è fondamentale per garantire un corretto funzionamento ed un’elevata affidabilità dei macchinari industriali.

Sulla base di questo paradigma SKF propone un corso dedicato alle tecniche di allineamento e bilanciamento. Partendo dalle nozioni teoriche legate ai concetti di allineamento, il training affronta le problematiche legate all’affidabilità ed alle conseguenze dell’allineamento imperfetto e alle tecniche dei differenti sistemi di allineamento. Particolare attenzione è rivolta inoltre ai consumi energetici dipendenti da un allineamento non ottimale dei componenti e alle modalità per migliorarne l’efficienza.

Lubrificazione
La lubrificazione è un aspetto centrale delle strategie di manutenzione degli organi meccanici: il giusto lubrificante, nella giusta quantità, con il corretto metodo o sistema di lubrificazione permette di incrementare sensibilmente la durata di esercizio delle macchine.

È questo uno dei cardini del corso di formazione dedicato alla lubrificazione (LUB1), della durata di un giorno, che, a partire dalle nozioni base sulle differenti funzioni e tipologie di lubrificanti, analizza le tematiche legate alla selezione del corretto lubrificante, alle principali tipologie di danneggiamenti dei cuscinetti e condizioni di lubrificazione, alla durata del lubrificante e agli intervalli di lubrificazione.

Il nuovo corso della formazione SKF
Sulle basi dei risultati fino ad oggi ottenuti nel campo della didattica e della ricerca, SKF Italia sta inoltre mettendo a punto un restyling su ampia scala dell’offerta formativa e della strategia di comunicazione legata ai corsi.

Si tratta di un progetto di ampio respiro che intende dare vita a un’attività formativa a 360 gradi, che abbraccia teoria e pratica.

In questa direzione, il portale web di SKF Italia si arricchisce di un nuovo sito interno interamente dedicato all’offerta formativa, dove vengono presentati i corsi e i docenti.

Il rinnovamento dei corsi coinvolgerà inoltre il mondo universitario, con l’obiettivo di dare vita a percorsi didattici finalizzati all’ottenimento di crediti formativi. Il processo di restyling messo a punto da SKF Italia si presenta quindi come una ridefinizione dell’intera filosofia di formazione del Gruppo, allo scopo di massimizzare i risultati e la soddisfazione dei clienti puntando sull’innovazione tecnologica: una carta vincente per la trasmissione e la condivisione della conoscenza.

 

Testo La Redazione

Foto SKF



Etichette:
Se siete interessati all'utilizzo di testo e immagini contenuti in questo articolo per pubblicarli, vi preghiamo di chiedere l'approvazione del Redattore capo all'indirizzo e-mail EVOLUTION@SKF.COM. Potete liberamente e gratuitamente citare i nostri articoli, ma vi preghiamo di indicarne la fonte come Evolution - la rivista di business e tecnologia della SKF WWW.SKF.COM) In caso di dubbi, contattare il Redattore capo.