Rolling Knowledge Sicilia

SKF Rolling Knowledge in Sicilia

Rolling Knowledge 2018 in Campania, Calabria e Sicilia: al sud la conoscenza SKF è protagonista!

Si è da poco concluso in terra di Sicilia il Rolling Knowledge, attività itinerante che ha permesso a SKF, attraverso tre settimane di incontri con i principali clienti del territorio, di promuovere i propri prodotti, soluzioni e servizi.

Operazione resa più interessante grazie alla presenza del MaPro Truck, un veicolo dimostrativo, con la gamma di prodotti relativi alla attività manutentive del ciclo di vita del cuscinetto: montaggio, lubrificazione, allineamento, controllo delle condizioni e smontaggio.

Un vero e proprio roadshow iniziato il 12 marzo a Marcianise in Campania, con l’open house del concessionario autorizzato Trasmecam che ha registrato la presenza di circa 40 clienti e proseguito con due interessanti tappe in Calabria presso due rivenditori, Cria di Rende e Amoruso di Crotone, che hanno coinvolto più di 30 partecipanti, tra tecnici e manutentori.

 

La prima settimana si è conclusa con la visita al cliente diretto Medcenter di Gioia Tauro (centro logistico container) alla presenza di una decina di addetti alla manutenzione.

Le due settimane successive, dal 19 al 29 marzo in Sicilia, hanno impegnato in maniera sinergica il team commerciale e tecnico di SKF, in una serie di incontri con rivenditori e clienti di segmenti industriali differenti, con il chiaro obiettivo di comprendere le loro esigenze di mercato nel medio e lungo periodo.

Rolling Knowledge Sicilia.jpg

Dalla Raffineria di Milazzo alla Cargill (Food / Chemical), dalla Duferdofin (Metal) alla Buzzi Unicem (Cemento) fino alle Acciaierie di Sicilia (Metal) e alla Colacem di Ragusa, tutte le visite hanno permesso di confrontarci con i loro team di manutenzione, sulle problematiche dell’efficienza manutentiva, partendo dalle modalità di utilizzo dei Prodotti per la Manutenzione SKF che hanno l’obiettivo di ottimizzare tempi, qualità e sicurezza della manutenzione meccanica in segmenti industriali differenti  ma con l’unico obiettivo di migliorare il funzionamento degli impianti.

Gli incontri con i nostri rivenditori Terranova a Ragusa e Maltese a Mazara del Vallo, hanno invece evidenziato sia una forte partnership con SKF ma, in particolare, la loro forte presenza sul territorio. Le open house, dedicate ai principali segmenti industriali quali eolico, alimentare, agricolo e navale, hanno raccolto una forte presenza di clienti interessati alle soluzioni proposte e alle opportunità da cogliere nel loro business.

Roberto Di Rocco, SKF Sales Manager Distribution and Territory:

“SKF in Sicilia, grazie alle competenze acquisite in ambito Industria 4.0 lancia la sfida in termini di digitalizzazione, efficienza energetica e ottimizzazione di impianti e macchinari.
Sfida raccolta durante i numerosi eventi siciliani da tante aziende selezionate dei principali segmenti industriali.

ng Knowledge Sicilia.jpg

Il totale dei clienti che hanno partecipato agli eventi è stato di 246 !

L’interesse e gli approfondimenti richiesti ci hanno entusiasmato e convinto nel continuare a riproporre con motivazione attività itineranti di questo tipo anche in altre zone geografiche”.

Gli ingredienti di successo sono stati il coniugare le diverse tipologie di incontro, visite ai clienti programmate, giornate dedicate ad un particolare segmento, attività congiunte con nuovi potenziali distributori, con la voglia di condividere gli spunti e le sfide che un mercato sempre più esigente richiede.

 

Grande lavoro di team !!

Alta professionalità, entusiasmo e passione per sfide sempre nuove!!

 

Staff SKF Italy Market Communication

Contenuto correlato