SKF Solution Factory: corsi di formazione

SKF Solution Factory: la formazione in pista

Sulla base dell’esperienza centenaria nel mondo dei cuscinetti, della meccanica e della trasmissione di potenza, SKF ha messo a punto un programma formativo organizzato su quattro macro-aree,  presso il Training Center della Solution Factory, con sede a Moncalieri (TO):

Contenuto correlato

Sulla base dell’esperienza centenaria nel mondo dei cuscinetti, della meccanica e della trasmissione di potenza, SKF ha messo a punto un programma formativo organizzato su quattro macro-aree,  presso il Training Center della Solution Factory, con sede a Moncalieri (TO):

 

  • Manutenzione
  • Affidabilità e diagnostica
  • Progettazione
  • Ingegneria di manutenzione
  • Certificazione Vibration Analysis ISO 18436
SKF Formazione in aula
SKF Formazione in aula
Saletta prova

Il Training center è dotato di sale per la formazione teorica, una sala conferenze e due sale per le formazione pratica.

Il fiore all’occhiello sono i nostri docenti in aula, Application  e Service Engineer di SKF, in possesso di certificazioni ISO con notevole esperienza sul campo e Consulenti selezionati con anni di esperienza nella formazione aziendale.

 

Sala espositiva

Nel corso degli anni si è dato spazio anche a percorsi su misura, personalizzando le richieste dei Clienti di SKF. In base alle aree formative che si vogliono  sviluppare e alle figure professionali interessate, viene realizzato uno Skill assessment (questionario con domande a risposta multipla) che permette la valutazione oggettiva delle competenze attuali comparandole con quelle attese.

L’implementazione di un corretto piano di formazione viene sviluppato attraverso le seguenti fasi:

 

  • Analisi dei bisogni formativi
  • Progettazione del piano di formazione
  • Erogazione dei corsi
  • Valutazione del livello di apprendimento

I corsi prevedono una parte teorica in aula e una parte pratica presso le sale dimostrative o in impianto. Per ulteriori approfondimenti possono essere implementate sessioni di Training on the job su richiesta.

A chi sono rivolti: Operatori di linea, Operatori di manutenzione, Responsabili di manutenzione, Ingegneri di manutenzione e Ufficio tecnico progettazione meccanica.

La SKF Solution Factory ha ottenuto la certificazione ISO 9001:2008 con estensione EA37 settore Formazione.

SKF Solution Factory
SKF Solution Factory

Le iscrizioni sono aperte: basta un click!

Link iscriviti: https://www.corsi-skf.com/

 

Italy Market Communication