Migliora la qualità del latte . . .dopo una buona pulizia !

Con l’impiego dei cuscinetti SKF in acciaio inox per i macchinari pre-mungitura ”Lava mammelle” della Puli-Sistem, la SKF ha contribuito alla produzione di latte di qualità superiore.

Nata in un piccolo centro della pianura padana, ad Azzanello, in provincia di Cremona, la Puli-Sistem S.r.l. è un’azienda leader nella ricerca e nella produzione di dispositivi pre-mungitura, che ha messo a frutto l’esperienza maturata nel settore agricolo per soddisfare le esigenze specifiche di questo settore.

I ”Lava mammelle” F-50 Super leggera e F-50 Top, brevettati dalla Puli-Sistem – Italy, hanno permesso all’azienda di crescere in questo settore, fino a conseguire il primo premio per la ricerca e lo sviluppo “The Prince Philip Annual Award – for research and development in the field of dairy farming” nel campo dell’allevamento e della mungitura giornalieri.

Il successo di questi prodotti della Puli-Sistem ha varcato le Alpi. I suoi “detergi mammella” sono commercializzati in tutto il mondo, in particolare in Olanda e in America, dove il mercato del latte è davvero fiorente e consolidato, apportando un notevole contributo nelle operazioni di disinfezione/pulitura pre-mungitura.

La Puli-Sistem ha scelto di equipaggiare le proprie “invenzioni” con i cuscinetti SKF in acciaio inox. Oltre al lavaggio e all’asciugatura accurata delle mammelle delle mucche, l’F-50 provvede anche ad eseguire un efficace massaggio, stimolando il capezzolo durante la mungitura e riducendone pertanto I tempi.

Da come possiamo vedere nella figura, le tre spazzole rotanti sulle quali vengono montati i cuscinetti SKF in acciaio inox, lavano, massaggiano e disinfettano il capezzolo della mucca prima della mungitura, in presenza di acqua tiepida e disinfettante.

Questo macchinario ha contribuito altresì a prevenire I problemi di mastite, per non parlare dei vantaggi dati da velocità di pulizia, praticità di utilizzo e minor carica batterica residua nel latte.

Con l’aiuto della Technical Consultancy SKF, sono stati scelti i cuscinetti radiali rigidi a sfere in acciaio inox e le tenute striscianti in gomma nitrilica ad alta protezione “W 608 2RS1 e W 6000 2RS1”, al fine di rimediare ai principali problemi causati dalla presenza di acqua e di disinfettanti, che provocano il dilavamento del grasso all’interno del cuscinetto, l’ossidazione degli anelli e una conseguente usura precoce.

L’introduzione di questi cuscinetti ha permesso alla Puli- Sistem di aumentare la durata del sistema, riducendo i costi di manutenzione e sostituzione post-vendita, arrivando a garantire il prodotto finale per almeno 12 mesi.



Etichette:
Se siete interessati all'utilizzo di testo e immagini contenuti in questo articolo per pubblicarli, vi preghiamo di chiedere l'approvazione del Redattore capo all'indirizzo e-mail EVOLUTION@SKF.COM. Potete liberamente e gratuitamente citare i nostri articoli, ma vi preghiamo di indicarne la fonte come Evolution - la rivista di business e tecnologia della SKF WWW.SKF.COM) In caso di dubbi, contattare il Redattore capo.