Produzione
Il birrificio Erdinger Weissbräu

Migliorata la produzione al birrificio Erdinger

Contenuto correlato

Specializzato nella produzione di birra ad alta fermentazione, il birrificio Erdinger Weissbräu di Erding, Germania, in attività da 131 anni, esporta i propri prodotti di alta qualità in oltre 90 paesi. Per soddisfare la domanda crescente, l’azienda aveva deciso di ammodernare il processo di produzione. Dopo aver consultato SKF, è stato concordato che un sistema di lubrificazione a sezioni avrebbe aumentato la disponibilità e ridotto l’impiego di lubrificante e l’usura delle attrezzature.
 

L’SKF EDL1 (Electric Driven Lubricator) è un sistema formato da 90 sezioni e tre pompe per fusti che alimentano le linee principali attraverso migliaia di punti di lubrificazione in due sale e un tunnel di collegamento. Le pompe booster ad azionamento elettrico del sistema sono in grado di convertire la bassa pressione in ingresso in alta pressione in uscita, consentendo di raggiungere agevolmente anche i punti più lontani nella sala spedizioni.