Produzione

Nuovo test centre in Germania

La SKF ha investito nella costruzione di un centro prove per cuscinetti di grandi dimensioni (Large Size Bearing, LSB) a Schweinfurt, in Germania. L’investimento, per un valore totale di 38,5 milioni di euro, ha ricevuto l’appoggio sia del governo centrale tedesco sia della Baviera, che hanno contribuito con circa 3 milioni di euro.

Contenuto correlato

La SKF ha investito nella costruzione di un centro prove per cuscinetti di grandi dimensioni (Large Size Bearing, LSB) a Schweinfurt, in Germania. L’investimento, per un valore totale di 38,5 milioni di euro, ha ricevuto l’appoggio sia del governo centrale tedesco sia della Baviera, che hanno contribuito con circa 3 milioni di euro.

Il centro avrà due banchi di prova per LSB, uno per collaudare i cuscinetti impiegati negli alberi principali delle turbine eoliche e uno per le applicazioni di un’ampia gamma di settori industriali, tra cui quello navale, minerario, delle costruzioni e della lavorazione dell’acciaio.

La costruzione del centro è iniziata nell’estate 2015 per concludersi verosimilmente durante la prima metà del 2017.