SKF costruirà uno stabilimento in Russia

La SKF ha deciso di costruire uno stabilimento in Russia per la produzione di unità cuscinetto a rulli conici, destinate al settore ferroviario russo, in rapida crescita. Questo nuovo investimento rafforzerà ulteriormente la posizione della SKF, in qualità di fornitore leader mondiale nel settore ferroviario.

Contenuto correlato

La SKF ha deciso di costruire uno stabilimento in Russia per la produzione di unità cuscinetto a rulli conici, destinate al settore ferroviario russo, in rapida crescita. Questo nuovo investimento rafforzerà ulteriormente la posizione della SKF, in qualità di fornitore leader mondiale nel settore ferroviario.

La costruzione del nuovo stabilimento inizierà nel settembre 2008 e il sito sarà operativo dall’aprile 2010. Lo stabilimento sarà anche dotato di un segmento dedicato al ricondizionamento dei cuscinetti.

L’investimento del Gruppo ammonta a circa 25 milioni di euro e il numero di dipendenti sarà pari a circa 150.

Non è stato ancora definitivamente stabilito il sito ma si ritiene che sarà nei pressi di Mosca.

Le ferrovie russe RZD stanno ricostruendo il sistema di trasporti ferroviari, sia in termini di infrastruttura sia di materiale rotabile e, attualmente, rappresentano il maggiore investitore mondiale nel settore dei trasporti ferroviari, con un ampliamento della rete pari al 25%.

La Russia si trova, al momento, in una fase tecnologica di transizione, in cui sta introducendo nelle boccole ferroviarie le unità cuscinetto a rulli conici prelubrificate in sostituzione dei cuscinetti a rulli cilindrici. Questo passaggio è stato deciso al fine di ottenere intervalli di manutenzione più lunghi e costi ridotti per l’intera durata di esercizio. La SKF, in qualità di leader mondiale nella fornitura di unità cuscinetto a rulli conici per il settore ferroviario, intende svolgere un ruolo significativo nel mercato russo.