Soluzione per macchine vibranti

Copperhead è un nuovo sistema che integra cuscinetti di tipo avanzato e tecnologia di condition monitoring. È stato sviluppato dalla SKF ed è specificamente destinato all’uso in vagli ed altre macchine vibranti nell’industria mineraria ed edilizia.

   «Col sistema SKF Copperhead, i clienti possono integrare elettronicamente il condition monitoring nel controllo del processo, con l’obiettivo di ridurre al minimo i tempi imprevisti di inattività delle macchine,» dice Steve Irvine, responsabile del segmento SKF Global Mining.
   
Il sistema ha tre componenti chiave: le apparecchiature di condition monitoring SKF, i cuscinetti SKF Explorer per applicazioni vibranti ed i servizi opzionali SKF.

   Sono disponibili due diverse unità di condition monitoring. Una è la BNC monitoring unit di base, progettata per essere usata assieme all’unità portatile SKF Microlog per il monitoraggio periodico delle macchine. L’altra è l’MCM monitoring unit, che offre la possibilità di un monitoraggio continuo più sofisticato. Quest’ultima può essere collegata ad un PLC (Programmable Logic Controller) o a un DCS (Distributed Control System) presso la miniera o la cava.
   
Il sistema di condition monitoring include anche il nuovo sensore Copperhead, un sensore accelerometrico e per temperature dotato di un corpo compatto e robusto e di un cavo totalmente integrato, il che riduce al minimo il rischio di rottura del cavo e di danni in seguito all’azione dell’acqua o di sostanze contaminanti.
   
Tra i servizi opzionali figurano l’installazione del sistema ed una gamma di servizi di condition monitoring periodico. Sia le apparecchiature che i servizi possono essere acquistati o noleggiati presso la SKF.

Se siete interessati all'utilizzo di testo e immagini contenuti in questo articolo per pubblicarli, vi preghiamo di chiedere l'approvazione del Redattore capo all'indirizzo e-mail EVOLUTION@SKF.COM. Potete liberamente e gratuitamente citare i nostri articoli, ma vi preghiamo di indicarne la fonte come Evolution - la rivista di business e tecnologia della SKF WWW.SKF.COM) In caso di dubbi, contattare il Redattore capo.