Soluzioni per la miniera di rame

Soluzioni per la miniera di rame

Contatto vendite

, evolution@skf.com

La SKF si è aggiudicata un contratto con la miniera di rame Las Bambas in Perù per la fornitura di servizi per la gestione della lubrificazione di tutti i motori elettrici impiegati nell’impianto di concentrazione. Progettate appositamente per Las Bambas, le soluzioni di lubrificazione contribuiranno ad aumentare l’affidabilità delle apparecchiature e la loro convenienza economica.

La più recente soluzione a triplice barriera (SKF Three-Barrier Solution), formata da un cuscinetto orientabile a rulli SKF Explorer con protezioni incorporate e da un supporto SKF munito delle tenute SKF Taconite Seal, è stata altresì impiegata per i nastri trasportatori della miniera.

Quando entrerà a pieno regime, nel 2017, si prevede che la miniera Las Bambas produrrà circa 400.000 tonnellate di rame all’anno, diventando così la terza miniera di rame del mondo per capacità.

Contenuto correlato