Supporto per i tram Siemens

Contenuto correlato

La SKF ha concluso un accordo con la Siemens SGP Transportation Systems per la fornitura di circa 900 ponti per assali, con opzione per altri 1000.
   La SKF ha collaborato intensamente con il centro di competenza per i carrelli della
Siemens SGP in Austria, ed ottimizzerà il progetto dei ponti destinati alle vetture tranviarie Combino a pianale ribassato, utilizzate in sistemi di trasporto pubblico di tutto il mondo. L’obiettivo è ridurre il peso e migliorare le prestazioni. Il nuovo progetto prevede cuscinetti a rulli conici ed un ponte che sostiene le due ruote indipendenti su entrambi i lati. Volendo, i cuscinetti possono essere di tipo INSOCOATTM, con l’anello esterno isolato per evitare il passaggio della corrente elettrica che avrebbe un effetto negativo sulle prestazioni.
   I ponti verranno dotati di ruote, freni, giunti e sistemi di messa a terra SKF e forniti al cliente come unità pronte da montare.