Notizie

Tenute ad alte prestazioni per turbine eoliche

Gli ingegneri della SKF hanno sviluppato una nuova generazione di tenute – la gamma HRS – per rispondere alle sfide poste all’industria del settore eolico.

Contenuto correlato

Contatto vendite


Gli ingegneri della SKF hanno sviluppato una nuova generazione di tenute – la gamma HRS – per rispondere alle sfide poste all’industria del settore eolico.

Le tenute HRS in poliuretano, ottenuto con lavorazione meccanica, risultano più leggere e di minore ingombro rispetto ai tipi a labirinto, caratteristica apprezzata dai costruttori di apparecchiature, impegnati a ottimizzare lo spazio e a ridurre il peso delle gondole.

Disponibili in tre esecuzioni per svariate applicazioni, le tenute HRS sono in poliuretano G-ECOPUR, un materiale impermeabile, resistente all’ozono e ai raggi UV, che offre anche un’eccellente resistenza all’usura rispetto ai materiali in gomma di solito impiegati. Prove eseguite hanno dimostrato che il G-ECOPUR ha una resistenza all’abrasione cinque volte superiore al miglior materiale elastomerico, caratteristica che si traduce in una maggiore durata di esercizio e un minor rischio di cedimento prematuro.