Un milione di unità vendute

Nel novembre 2005, la SKF ha celebrato la vendita della milionesima unità cuscinetto sensorizzata, che è stata prodotta in Francia, nello stabilimento di St-Cyr-sur-Loire. Avviata nel 1995 in piccola serie, la produzione di unità cuscinetto sensorizzate della SKF ha gradualmente conquistato terreno sostituendo gli encoder incrementali in applicazioni quali i motori asincroni e i sistemi steer-by-wire.

Nel 2004 i volumi hanno giustificato la creazione di una nuova unità produttiva autonoma. Con un incremento medio annuo del 25%, le unità sensorizzate SKF sono vendute in tutto il mondo e di esse l’azienda detiene una posizione di preminenza in termini di assortimento, volumi e tecnologia. Queste unità costituiscono una soluzione meccatronica compatta e robusta, facilmente integrabile nelle applicazioni dei clienti.

Se siete interessati all'utilizzo di testo e immagini contenuti in questo articolo per pubblicarli, vi preghiamo di chiedere l'approvazione del Redattore capo all'indirizzo e-mail EVOLUTION@SKF.COM. Potete liberamente e gratuitamente citare i nostri articoli, ma vi preghiamo di indicarne la fonte come Evolution - la rivista di business e tecnologia della SKF WWW.SKF.COM) In caso di dubbi, contattare il Redattore capo.