A winning combination

Выигрышная комбинация

За 20 лет Shanghai Keda Heavy Industry Group превратилась в крупную частную компанию. Keda в тесном сотрудничестве с SKF работает над модернизацией своей продукции, чтобы вывести её на качественно новый уровень.

ФАКТЫ

Сферические роликоподшипники SKF

Для увеличения срока службы конвейерных роликов Keda компания SKF предлагает уплотнённые сферические роликоподшипники для ленточных конвейеров. Эти подшипники обладают увеличенным сроком службы, что обеспечивает повышение надёжности и безопасности, а также сокращение расходов на техобслуживание.

 

ССЫЛКИ НА ТУ ЖЕ ТЕМУ

Shanghai Keda Heavy Industry Group Co., Ltd.

ОБРАТИТЬСЯ В ОТДЕЛ СБЫТА

James Zhang, James.Zhang@skf.com

Компания была основана в 1994 г., когда Ли Пинг, располагая стартовым капиталом в размере 50 000 юаней (6000 евро), основал Shanghai Keda Heavy Industry Group в районе Цинпу, пригороде Шанхая. Сейчас, спустя 20 лет, Keda с годовым оборотом 2,2 млрд юаней (260 млн евро) является крупным производителем ленточных конвейеров в Китае.

«Направление развития компании определяется её руководством», – говорит Ли Пинг, президент Keda. В 2008 и 2009 гг., когда резко выросли цены на сталь, многие компании во избежание убытков вынуждены были подписать с клиентами дополнительные соглашения о ценах или перенести сроки поставок. Однако Keda твёрдо придерживалась цен и сроков поставок, указанных в первоначальных контрактах.

«Самое главное – это доверие», – говорит Ли. Благодаря принятому решению Keda завоевала уважение клиентов и конкурентов, результатом чего стало увеличение количества заказов от отечественных и зарубежных клиентов.

Сегодня примерно 45 % годового оборота Keda составляют заказы из-за рубежа.

Самым сложным иностранным проектом для Kеda стал проект CLN, в рамках которого был заключён контракт с крупнейшим мировым производителем железной руды Vale стоимостью в несколько миллиардов долларов.

Многие сомневались, что Keda справится с работой. Однако Ли продемонстрировал возможности частных промышленных корпораций Китая, предложив срок поставки в 200 дней, что было значительно меньше 380 дней, ожидаемых Vale. Keda успешно выполнила условия контракта по проекту, и оборудование было успешно введено в эксплуатацию на месяц раньше.

«Keda установила новый стандарт в области ленточных конвейеров», – отмечает Дэвид Цзян, менеджер по продукции, подразделение самоустанавливающихся подшипников, SKF Китай.

Ли поясняет: «Наша компания работает с крупнейшими представителями отрасли, поэтому мы должны выбирать первоклассных поставщиков, предлагающих самые лучшие изделия и услуги. Мы предпочитаем долгосрочное сотрудничество и ценим техническую поддержку, предоставляемую нашими поставщиками».

Сотрудничество SKF и Keda направлено на то, чтобы удовлетворить потребности клиентов в отношении качества продукции и сроков поставок, и призвано обеспечить взаимовыгодные результаты.

Так, например, в 2013 г. SKF поставила Keda большое количество уплотнённых сферичес­ких роликоподшипников, цилиндрических роликоподшипников и радиальных шарикоподшипников для конвейеров Keda, установленных на угольной шахте в Мозамбике. Кроме того, SKF поставила компании Keda сферические роликоподшипники для проекта по строительству портового терминала Душан в Цзясине.

Как утверждает Ли, подшипники SKF обладают превосходной работоспособностью. Также дополнительные преимущества обеспечивают специализированные тренинги SKF для Keda и её сотрудников. Ли надеется, что в будущем технические тренинги будут охватывать ещё большее количество тем.

Ещё одним важным преимуществом для Keda является то, что уплотнённые сферические роликоподшипники SKF способны существенно продлить срок службы конвейерных роликов.

«В прошлом мы ошибочно полагали, что единственным подходящим выбором для нас являются открытые подшипники, ввиду прос­тоты их заполнения пластичной смазкой, – признаётся Ли. – Но в действительности, при использовании уплотнённых подшипников пластичная смазка удерживается внутри, а также обеспечивается защита от попадания пыли и других загрязняющих веществ, что позволяет продлить срок их службы».

В результате, клиенты Keda получают преимущества благодаря значительному сокращению расходов. В настоящее время Keda в тесном сотрудничестве с экспертами SKF работает над модернизацией конструкции роликов для улучшения их рабочих характеристик.

В Китае с 2013 г. наблюдается снижение спроса на конвейеры. Ли считает сложившуюся ситуацию нестабильной и собирается тесно сотрудничать с SKF и другими поставщиками для преодоления грядущих трудностей.

Shanghai Keda Heavy Industry Group

Компания Keda, ведущий китайский производитель ленточных конвейеров, стремительно развивается с момента своего основания в 1994 г. На сегодняшний день предприятие располагает четырьмя заводами общей площадью 120 000 м² и штатом, насчитывающим более 600 сотрудников. В 2014 г. оборот компании превысил 2,2 млрд юаней (260 млн евро), а средний годовой рост составил от 30 до 50 %. Keda работает с крупнейшими портовыми и горнодобывающими предприятиями. Помимо Китая компания осуществляет деятельность в Бразилии, Австралии и ряде стран Африки. В настоящее время компания расширяет своё присутствие в угольной промышленности. В августе 2014 г. было открыто новое совместное предприятие в Датуне, втором по величине городском округе китайской провинции Шаньси, который называют угольным центром Поднебесной.

en.kdhi.net

 

Материалы по теме