meet-the-world

В погоне за мечтой

 Футбольный турнир SKF «Миру навстречу» (Meet the World) становится крупнее с каждым годом, собирая всё больше юниоров со всего мира.

Текст Линас Алсенас Фото Чен Квок-Кеунг

ФАКТЫ

Факты о турнире «Миру навстречу»
• «Миру навстречу» – крупнейший проект компании SKF в сфере корпоративной социальной ответствен­ности. Он был запущен в 2007 г., и его организацией занимаются подразделения SKF по всему миру.
• Цель турнира – помочь детям из малоимущих семей попасть в Швецию на крупнейший в мире ежегодный футбольный чемпионат Gothia Cup среди юниоров.
• Команды-победители турнира получают возможность бесплатно поехать в Швецию на Gothia Cup.
• В соревнованиях могут принимать учас­тие мальчики в возрасте от 11 до 18 лет и девочки от 12 до 19 лет, а также дети с ограниченными возможностями в возрасте от 11 лет до 21 года.
• В июле 2014 г. 25 команд-победителей турниров «Миру навстречу» из 24 стран приехали в Гётеборг для участия в Gothia Cup, собравшем около 1600 команд со всего света.

ССЫЛКИ НА ТУ ЖЕ ТЕМУ

Gothia Cup

«Hикогда не упускайте своей цели из вида», – говорит Викас Занье, поясняя, что это самый важный совет, который он может дать молодым футболистам, участвующим в турнире «Миру навстречу» в Пуне, Индия. 19-летний профессиональный футболист Занье, выступающий за клуб Pune, – в прошлом также участник чемпионата «Миру навстречу». Занье говорит, что в большой спорт он попал благодаря Спортивной академии SKF в Индии.

Ежегодный футбольный чемпионат Gothia Cup в Гётеборге, Швеция, – это крупнейшее в мире футбольное соревнование среди юниоров. SKF является спонсором этого турнира с 2006 г., а с 2007 г. – его генеральным партнёром. Однако далеко не все молодые спортсмены могут позволить себе участие в этих играх, поэтому, начиная с 2007 г., SKF также проводит отборочные турниры «Миру навстречу». Команды-победители, которым оказывают поддержку представительства SKF по всему миру, получают возможность бесплатно поехать в Швецию для участия в чемпионате Gothia Cup.

В 2014 г. турнир «Миру навстречу» достиг рекордных масштабов – игры были проведены в 24 странах. Например, в Колумбии за победу боролись 8 команд по 20 игроков в каждой, что на две команды больше, чем раньше.

Занье – не единственный участник турнира «Миру навстречу», который смог построить профессиональную футбольную карьеру. 21-летний Оскар Кабесас, участник команды Seleccion Bogotá на чемпионате Gothia Cup в 2012 г., сегодня выступает за профессиональный футбольный клуб в Бразилии.

«Футбол для меня – это образ жизни! – признаётся Кабесас. – Он даёт мне возможность знакомиться с новыми людьми и посещать новые места». Его главная мечта – стать игроком клуба Manchester United.

Кабесас вспоминает своё участие в турнире «Миру навстречу»: «Все команды ставили перед собой одну цель – победить в турнире и побывать в Европе».

Марсела Ренгифо, руководитель отдела SKF по маркетингу и коммуникациям в Колумбии, несколько раз сопровождала колумбийскую команду в Швецию. «Многие ребята впервые летели на самолёте, – рассказывает она. – Для них это была возможность приобрести опыт игры с командами из других стран и общения с представителями различных культур. По прибытии в Гётеборг дети смотрели в окна автобуса и говорили: «Наконец-то мы в Европе! Смотрите – синие трамваи и необычные дома», и это было самым замечательным моментом за всю нашу поездку».

Ренгифо рассказывает, что до участия в организации турнира «Миру навстречу» она не была поклонницей футбола. «Но благодаря этому мои взгляды изменились, – говорит она. – Это очень благодарная работа, которая приносит большое удовлетворение».

Шрикант Савангикар также не был поклонником футбола до участия в организации турнира «Миру навстречу» в Индии. Савангикар, руководитель отдела SKF по вопросам совершенствования бизнеса, качества и устойчивого развития в Пуне, говорит, что его основной целью было помочь детям в спортивном развитии. В 2005 г. SKF открыла Спортивную академию SKF в Индии для развития физической культуры и спорта среди детей из малоимущих семей.

«Большой проблемой является то, что зачас­тую дети вынуждены самостоятельно добывать средства к существованию, – рассказывает Савангикар. – Родителей часто не бывает дома, и жизнь детей совершенно не похожа на жизнь их сверстников из благополучных семей. Помимо спортивной подготовки они получают поддержку наставников и учатся правильному образу жизни». От спортивной академии в Швецию ежегодно отправляется команда юниоров, которые проходят отбор на турнире «Миру навстречу», из порядка 60 игроков. В 2013 г. появилась команда девочек, которая также будет принимать участие в турнире. «Они тренируются три раза в неделю, – продолжает Савангикар. – Ребята ходят в столовую SKF, где их кормят по сбалансированной программе питания. Также у них проходят занятия по специальной программе, направленной на решение личных проблем и поддержку успеваемости».

«Мне помогают коллеги из отделов по маркетингу и управлению персоналом. Мы очень многому научились у этих детей, – продолжает Савангикар. – Они обладают огромным энтузиазмом, несмотря на жизненные обстоятельства».

 

Материалы по теме