j_leggett

На солнечной стороне

Джереми Леггетт, один из ведущих предпринимателей в сфере использования солнечной энергии и эксперт по вопросам изменения климата, о будущем человечества говорит со сдержанным оптимизмом.

Текст Данни Чапман Фото Ник Уилсон

Другие отрасли Другая продукция Другие виды сервиса

ФАКТЫ

Джереми Леггетт
Год рождения: 1954
Место ­проживания: пригород Ройал Танбридж Уэллса в графстве Кент, Великобритания
Учёная степень: вернул Оксфордскому университету свой диплом доктора наук, потому что университет не полностью отказался от использования ископаемого топлива; получил почётную степень доктора наук от Университета Хериот-Ватт в Эдинбурге, Шотландия.
Должность: один из основателей и членов совета директоров компании Solarcentury, основатель и руководитель благотворительной организации SolarAid, председатель Carbon Tracker.
Интересы: пешие прогулки
Книги, которые читает сейчас: Ювал Ноа Харари «Сапиенс. Краткая история человечества» (A brief history of humankind, by Yuval Noah Harari).

ССЫЛКИ НА ТУ ЖЕ ТЕМУ

Solarcentury

Англичанин Джереми Леггетт – один из ведущих мировых экспертов по вопросам возобновляемых источников энергии, энергетичес­кой политики и изменений климата. Газета The Observer назвала его «самым уважаемым в Англии предпринимателем в сфере экологически чистых источников энергии». Джереми Леггетт явлется основателем компании Solarcentury, работающей в сфере солнечной энергии, и благотворительной организации SolarAid, цель которой – создание в Африке устойчивого рынка для ламп с питанием от солнечных батарей.

Джереми регулярно публикует статьи об изменении климата в газетах The Guardian и The Financial Times, он также написал несколько книг на эту тему. Кроме того, он возглавляет организацию Carbon Tracker – финансовый аналитический центр, деятельность которого направлена на создание рынка безопасной для климата энергии.

Однако Леггетт не всегда был апологетом возобновляемых источников энергии. «Пятнадцать лет я проработал в нефтегазовой сфере, – рассказывает он. – Мои исследовательские проекты финансировали компании BP и Shell, при этом я преподавал в Королевской школе горного дела при Имперском научно-технологическом колледже в Лондоне и занимался подготовкой новых кадров для этой отрасли».

«Но потом я прозрел, – говорит он, – и начал активно участвовать в экологическом движении, а потом перешёл к социальному предпринимательству». Такой крутой поворот в сознании и карьере Джереми произошёл во время проведения исследований для нефтегазовых компаний. Тогда он осознал, что глобальное потепление – реальная и очень серьёзная проб­лема.

Solarcentury была создана в 1998 г. и сегодня является одной из самых авторитетных компаний в мире среди производителей солнечной энергии. В её штате работают 140 человек, которые занимаются проектированием и производством солнечных электростанций, а также солнечных панелей для крыш и мостов для клиентов по всему миру.

Компания начинала свою деятельность как некоммерческая организация. Однако Леггетт очень скоро понял, что история коммерческого успеха компании, занимающейся возобновляемыми источниками энергии, была бы очень убедительным примером для других.

«Получение прибыли – веский аргумент в борьбе за изменение существующей ситуации, – говорит он. – Однако есть и другие аргументы, например, как управляется и ведёт свою деятельность компания, соблюдаются ли этические нормы бизнеса, довольны ли сотрудники компании».

5 % своей прибыли Solarcentury перечисляет в пользу SolarAid. «Так следует поступать и другим компаниям и частным предпринимателям, – настаивает Леггетт. – Это не значит, что эти 5 % прибыли потеряны. На самом деле, это увеличивает, а не уменьшает ценность компании. Сотрудники Solarcentury добровольно работают в SolarAid. Они действително болеют за свое дело, и это укрепляет их лояльность, что гораздо важнее и ценнее, чем 5 % прибыли. Наша модель имеет как коммерческое обоснование, так и социальную миссию и общественно значимые цели деятельности».

Джереми Леггетт говорит, что стимулом для него стало всеобщее бездействие в отношении зависимости от ископаемого топлива. «Это похоже на гражданскую войну, а на войне люди сражаются с огнём в глазах, а не пассивно смот­рят на происходящее. Утверждение, что мы вынуждены пользоваться ископаемым топливом и что от этой зависимости никуда не деться,   просто смешно».

Теперь Леггетт смотрит в будущее с осторожным оптимизмом. Сейчас управление компанией осуществляют в основном его коллеги, чтобы дать ему возможность заниматься изучением экологической ситуации в мире, писать статьи и книги. «Я хочу найти возможность ускорить изменения, хочу объяснять эти вопросы тем людям, которые слишком заняты своими повседневными заботами, чтобы самим активно включиться в этот процесс, но которые при этом готовы слушать», – рассказывает он.

В этом качестве он оказался в Париже на Конференции ООН по вопросам изменения климата, проходившей в конце 2015 г. «Я занимаюсь этой темой уже четверть века, – говорит Джереми Леггетт, – и большую часть времени радоваться было особенно нечему. Но в Париже произошёл какой-то качественный сдвиг. Я думаю, это был один из самых значимых моментов в истории человечества. Набралась критическая масса стран, которые были готовы подписать соглашения, просто потому, что опасность ситуации очевидна».

Леггетт утверждает, что соглашения, подписанные в Париже, будут иметь далеко идущие последствия для энергетической отрасли. «Для стран, использующих «чистую» ­энергию, издержки будут постоянно сокращаться, и наши предложения будут становиться всё более и более привлекательными, поскольку солнечная энергия – это основа энергетики будущего, – говорит он. – А у нефтегазового сегмента проб­лемы будут расти. Их дни сочтены. И всё будет происходить гораздо быстрее, чем можно было себе представить даже ещё совсем недавно. Так что оснований для осторожного оптимизма вполне достаточно».

Последняя книга Джереми Леггетта «Победа в углеродной войне» (The Winning of the Carbon War) уже поступила в продажу. Все доходы пойдут благотворительной организации SolarAid. Электронную версию книги можно скачать бесплатно. www.jeremyleggett.net/latestbook


Гётеборгская премия за устойчивое развитие

Премия 2015 года в области солнечной энергетики была присуждена Джереми Леггетту, а в области эффективного испльзования энергии – Петеру Хеннике и Беате Вебер-Шуэрхольтц.

Один миллион шв. крон (110 000 евро) ежегодно присуждается людям или организациям за выдающиеся достижения в сфере устойчивого развития.

Премия финансируется и присуждается властями города Гётеборга, региона Вестра-Гёталанд и одиннадцатью компаниями, включая SKF.

Тема 2015 года: переходный период в энергетике; солнечная энергия и принципы рационального энергопользования.

Среди предыдущих лауреатов этой премии Кофи Аннан и Альберт Гор.

Джереми Леггетт: «То, что я получил эту премию, совершенно невероятно, особенно если учесть, кто получал её до меня. Эти люди для меня – герои, образцы для подражания. Хотя, конечно, настоящими победителями и лауреатами премии являются сотрудники Solarcentury и SolarAid».

www.gothenburgaward.com

Материалы по теме