Новый солнечный мир

Новый солнечный мир

Энергетический ландшафт будущего во многом остаётся неопределённым. Однако, если быстро развивающаяся отрасль возобновляемых источников начнёт удовлетворять растущий спрос на энергию, то есть все основания полагать, что будущий ландшафт будет существенно отличаться от сегодняшнего.

Текст Ян Линдрут
Иллюстрации Мишель Маркони

Электро-, газо- и водоснабжение

Bсего лишь несколько лет назад разговоры об энергетике в основном сводились к обсуждению цен на нефть. Сегодня эта тема всё ещё актуальна, однако речь уже идёт, скорее, об отказе от нефти. После многих лет активных дискуссий и неудачных проектов темпы перехода к использованию энергии солнца и ветра вызывают удивление даже у самых опытных экспертов.

С учётом растущего спроса на электроэнергию солнце и ветер, несомненно, станут важными источниками энергии в течение последующих десятилетий. Согласно отчёту международной консалтинговой компании McKinsey «Энергетика 2050: аналитическая информация», с 2000 по 2015 гг. мировое энергопотребление увеличивалось на 2 % в год, и, хотя к 2050 г. ежегодный рост замедлится до 0,7 %, общий спрос на электроэнергию существенно возрастёт.

Нас ожидает новая промышленная революция.
Изабель Кошер, исполнительный директор компании Engie

В ближайшие годы будут достигнуты значительные успехи в области энергоэффективности, однако по мере увеличения численности населения планеты и повсеместного повышения уровня жизни спрос на электричество продолжит расти, пусть и не такими темпами, как раньше. Согласно последнему отчёту Bloomberg New Energy Finance, к 2040 г. ожидается увеличение мирового потребления электроэнергии на 58 %, что станет возможным за счёт удвоения проектной мощности до 14 ТВт .

Другим важным аспектом энергопотребления является продолжающаяся электрификация транспорта. Инвестиционный банк Goldman Sachs прогнозирует, что с 2017 по 2025 гг. в мире будет продано более 20 млн электромобилей, а количество обычных автомобилей с двигателями внутреннего сгорания достигнет максимума в 2020 г., после чего начнёт снижаться.

В будущем ожидается общее снижение энергоёмкости. Согласно прогнозам McKinsey, к 2050 г. на производство одной единицы ВВП будет затрачено в два раза меньше энергии, чем в 2013 г. Это можно объяснить постоянным увеличением в мировой экономике доли услуг, которые обычно являются менее энерго­ёмкими, чем производство. Например, для стрижки волос требуется намного меньше энергии, чем для производства нового чемодана, хотя их цена, а значит и себестоимость, могут быть примерно одинаковыми. В Индии, например, к 2035 г. ожидается рост доли услуг с нынешних 54 до 64 %.

Новые технологии, использование цифровой обработки и автоматизация способствуют повышению энергоэффективности и поддержанию энергопотребления на умеренном уровне даже при росте экономики и увеличении населения. В 2017 г. объёмы продаж в сегменте светодиодного освещения впервые превзошли объёмы продаж традиционных люминесцентных ламп и ламп накаливания. Goldman Sachs полагает, что к 2050 г. в США объёмы электроэнергии, расходуемой на освещение, снизятся на 62 % именно за счёт широкого распространения светодиодов.

Внедрение цифровых технологий ускоряет рост сектора услуг и способствует замещению физичес­ких товаров, таких как компакт-диски и книги, цифровыми. Это повышает эффективность всей экономики в целом, а использование больших данных, систем интеллектуального учёта, автономных транспортных средств и децентрализованных энергосистем обеспечивает более высокую энергоэффективность.

Будущее энергии

Своеобразным исключением является рост количества сетевых устройств, включая смартфоны и планшеты, а также транспортных средств, камер, датчиков, бытовых приборов и т. д. К 2020 г. прогнозируется рост количества таких устройств до 50 млрд штук, и в общей сложности они будут потреблять 1140 ТВт∙ч в год, что равно суммарному объёму электроэнергии, потребляемой Канадой и Германией. При этом большинство таких устройств будет находиться в режиме ожидания, не выполняя никаких полезных функций. Анализ, проведённый Международным энергетическим агентством (МЭА), показывает, что внедрение передовых технологий может обеспечить снижение такого потребления более, чем на 60 %.

Энергия расходуется более рационально и эффективно, но её всё ещё недостаточно. Каким же образом можно получить необходимую дополнительную электроэнергию? Ответ – путём использования энергии солнца и ветра.

Всего десять лет назад почти всё, что касалось возобновляемых источников, развивалось медленно, было дорогостоящим и производилось в основном в Германии. Сегодня эта отрасль динамично развивается, стоимость технологий снизилась, и реализуются они в основном в Китае. Усилия по предотвращению изменений климата и сокращению вредных выбросов привели к существенному снижению себестоимости. Это позволило солнечной и ветряной энергии конкурировать с ископаемым топливом даже без государственных субсидий.

Солнечные модули стоят на 90 % меньше, чем в 1990 г., а получаемая от них электроэнергия с 2009 г. подешевела на 72 %. К 2040 г. ожидается её удешевление ещё на 67 %. Это привело к беспрецедентному расширению масштабов строительства солнечных и ветряных электростанций. Электромобили также дешевеют, а объёмы их продаж растут. Снижается стоимость аккумуляторных батарей, что позволяет выходить на новые уровни экологически ориентированного роста.

Bloomberg New Energy Finance прогнозирует, что с 2017 по 2040 гг. в солнечную и ветряную энергетику будет инвестировано около 6 трлн долларов США, что преобразит мировые рынки электроэнергетики.

Ожидается, что около трети новых мощностей будет приходиться на небольшие установки, такие как модули на крышах частных домов, а это требует большей гибкости систем и более гибкого регулирования энергопотребления.
 

ОБРАТИТЬСЯ В ОТДЕЛ СБЫТА

evolution@skf.com

Нас ожидает прекрасный новый мир, наполненный солнцем и ветром, или, как говорит Изабель Кошер, исполнительный директор французской энергетической и газовой компании Engie, – «новая промышленная революция». Такая революция позволит человечеству найти оптимальное решение проблемы роста энергопотребления и создать более безопасное и экологически чистое будущее.

Материалы по теме