Вис Редди и Пол Бирн

Новый стандарт для направляющих роликов конвейеров

Когда австралийская компания PROK приступила к разработке композитных направляющих роликов, главным приоритетом было высокое качество, поэтому компания обратилась к SKF.

Текст и фото Мири Шротер

Радиальные шарикоподшипники

Заявить, что товар является лучшим на рынке — это одно, а подтвердить это заявление высоким качеством и длительным сроком службы этого товара — совсем другое. Поэтому сотрудничество со всемирно известными компаниями, основными приоритетами которых являются высокое качество, помогает поддерживать такие стандарты работы.

Факты

PROK входит в группу NEPEAN и создаёт решения для многих отраслей промышленности, где применяются различные типы роликов и шкивов. Штаб-квартира компании находится в Бейсуотере, Австралия. В штате компании работает более 1400 сотрудников.

Благодаря более чем 70-летнему опыту проектирования и производства компонентов для конвейеров PROK является экспертом в данной области. Производственные мощности расположены в Австралии, Германии, Швеции, Финляндии, Южной Африке, Чили и Бразилии. Компания поставляет продукцию в 66 стран.

Когда австралийская компания PROK по изготовлению компонентов для конвейеров планировала выпуск нового направляющего ролика, было принято решение о сотрудничестве с SKF, чтобы не только заявить, но и доказать, что это изделие — лучшее на рынке.

PROK обратилась в SKF для проведения теоретической и практической оценки совместимости подшипников и корпусов из листового композита (SMC) специального назначения для направляющих роликов. Целью было использовать композит SMC в новых роликах для конвейеров вместе с радиальными шарикоподшипниками SKF.

Композитные ролики, оснащённые радиальными шарикоподшипниками SKF.

Композитные ролики, оснащённые радиальными шарикоподшипниками SKF.

Многолетний успех продолжается

Управляющий директор PROK Пол Бирн рассказывает, что использование высококачественных подшипников и сотрудничество с ведущими компаниями — это логичный способ предложить клиентам надёжное и долговечное решение.

Сотрудничество с SKF

Подразделение SKF Australia сотрудничало с научно-исследовательской группой PROK, помогая проверить взаимодействие торцевой крышки из композита SMC с радиальным шарикоподшипником, а также разработать установку и провести испытания различных моделей методом конечных элементов.

SKF также сотрудничает с другими подразделениями компании PROK, такими как завод по производству шкивов в Новом Южном Уэльсе и другими предприятиями в Австралии. Результатом сотрудничества двух компаний стало создание высокоэффективного изделия, которое выводит направляющие ролики на новый уровень с точки зрения надёжности, экономичности, эффективности и долговечности. Кроме того, была доказана возможность использования направляющих роликов из более эффективного материала, чем традиционные металлы или полимеры.

«В сфере нашей деятельности стоимость продукции очень мала по сравнению с издержками из-за потери производительности, поэтому наши приоритеты — это качество и надёжность, — объясняет Бирн. — Цифры совершенно несоразмерны, когда экономия нескольких долларов на подшипниках может стоить сотен тысяч долларов из-за производственных потерь».

Поскольку PROK специализируется на производстве шкивов и направляющих роликов, компания должна постоянно адаптироваться к новым отраслевым требованиям и тенденциям, таким как, например, недавний запрос на поставку надёжного, безопасного и долговечного конвейерного оборудования из композитных материалов. Бирн говорит, что для PROK крайне важно иметь дело с поставщиками, которые готовы к долгосрочному сотрудничеству для достижения целей компании.

Пол Бирн, управляющий директор PROK.

Пол Бирн, управляющий директор PROK.

Замена металла более прочным материалом

Бирн объясняет, что в начале 2000-х годов PROK и несколько других компаний разработали неметаллические направляющие ролики для замены аналогичных узлов из стали. «Неметаллические ролики имеют ряд преимуществ, — говорит он. — Прежде всего, их малый вес снижает риски, связанные с обеспечением безопасности работы операторов».

Экономия нескольких долларов на подшипниках может стоить сотен тысяч долларов из-за производственных потерь.
Пол Бирн, управляющий директор PROK

Ещё одной важной особенностью неметаллических роликов является то, что они не повреждают ленту. Конвейеры часто работают в сильнозагрязнённых средах. Если загрязняющие вещества попадут в полость подшипника, то может произойти его заклинивание, и тогда конвейерная лента будет скользить по ролику и получит повреждения. Замена лент может оказаться чрезвычайно дорогостоящей, а также привести к длительному простою.

«Неметаллические ролики имеют ряд преимуществ в условиях эксплуатации с сильными загрязнениями, — рассказывает Бирн. — Однако обычно срок их службы меньше, чем у стальных узлов. Многие поставщики до сих пор используют технологию, которая была разработана в начале 2000-х годов.

Старые модели были хороши для своего времени, но этот вариант лучше, так как обеспечивает более высокое качество посадочного места для шарикоподшипника».

Готовые к отгрузке направляющие ролики.

Готовые к отгрузке направляющие ролики.

Обратиться в отдел сбыта

evolution@skf.com

Конструкционный композитный материал легче, тоньше и прочнее, чем полиэтилен высокой плотности (HDPE), и для его производства используются более эффективные методы.

«Раньше все корпуса из полиэтилена HDPE изготавливались методом литьевого прессования, — объясняет Бирн. — Это не позволяло получить ту точность, которой можно добиться с помощью нового композитного корпуса, изготовленного методом компрессионного прессования».

Компания PROK обнаружила нишу на рынке и после проведения всесторонних исследований смогла вывести на рынок новый направляющий ролик. В будущем PROK планирует непрерывно расширяться и развивать бизнес в Азии и на других континентах. Поэтому ключевым фактором является сотрудничество с компаниями, которые не только предоставляют высококачественные решения, но и разделяют подобный подход к развитию.

Материалы по теме