Water intake at the Olidan hydroelectric power station.

Устойчивый поток

Шведская государственная компания Vattenfall является одной из крупнейших по выработке электроэнергии в Европе, а её объекты расположены в странах Скандинавии, в Германии, Франции и Великобритании. Для предотвращения дорогостоящих остановов турбин Vattenfall пользуется услугами SKF по мониторингу состояния оборудования.

Текст Андреас Карлссон Фото Ченг Квок-Кеунг и Гийом Буше

Мониторинг состояния Электро-, газо- и водоснабжение Надежность

РЕЗЮМЕ

Vattenfall

Vattenfall – государственная компания Швеции. Объекты компании расположены в странах Скандинавии, в Германии, Франции и Великобритании. Vattenfall – одна из крупнейших компаний по выработке электроэнергии и тепла в Европе.

Vattenfall получает электричество и тепло, используя шесть источников энергии: ветер, вода, природный газ, биомасса, уголь и атомная энергия.

ССЫЛКИ НА ТУ ЖЕ ТЕМУ

Vattenfall

ОБРАТИТЬСЯ В ОТДЕЛ СБЫТА

Bjorn Mathiasson, Bjorn.Mathiasson@skf.com

Магнус Карлсон, сотрудник Vattenfall, смотрит на быстрые воды реки Гёта-эльв. Она берёт своё начало из самого большого озера Швеции (Венерн) и проходит до самого Гётеборга, а затем впадает в море. Гёта-эльв переносит самый большой объём воды по сравнению с другими реками Швеции. Несколько сотен метров вверх по её течению располагается ГЭС Hojum, через которую протекает вся речная вода.

«Каждая капля превращается в энергию, – объясняет Карлсон. – Работа станции никак не сказывается на качестве воды. Приятно работать с возобновляемой энергией, особенно сейчас, когда вопросы производства энергии и защиты окружающей среды настолько актуальны».

Карлсон является директором Vattenfall по эксплуатации и ремонту и отвечает за работу гидроэлектростанций в южной части Швеции. Его офис находится в Трольхеттане, старинном городке на юго-западе страны.

Именно здесь более 100 лет назад была основана государственная компания Vattenfall, одна из ведущих энергетических компаний Европы. Именно здесь в начале XX века был построен Olidan, один из первых крупных гидроэнергетических объектов компании, оригинальное оборудование которого до сих пор работает, обеспечивая страну энергией уже более 100 лет.

В начале 1940-х гг. недалеко от Olidan была запущена гидроэлектростанция Hojum. Из-за политической нестабильности в Европе на рубеже 1940-х гг. её строительство велось под землей. Она оснащена современными турбинами Kaplan вертикального типа (в отличие от турбин Francis горизонтального типа на ГЭС Olidan). Три турбины на ГЭС Hojum вместе производят около 1000 ГВт·ч в год, и в настоящее время на них планируется установка модернизированной системы мониторинга состояния SKF.

«В течение многих лет у нас было всего несколько отказов, но мы всегда очень ответственно подходили к вопросу обслуживания своего оборудования, – рассказывает Карлсон. – Внеплановые остановы имеют серьёзные последствия, поэтому мониторингу уделяется большое внимание. Сейчас мы занимаемся модернизацией системы мониторинга состояния турбин на ГЭС Hojum».

Три турбины оснащены подшипниками скольжения и работают с небольшой частотой вращения 136 об/мин. Инженер SKF по мониторингу состояния оборудования Бьорн Матиассон объясняет, что мониторы вибрации SKF IMx постоянно обновляются. При этом программное обеспечение, которое использует компания Vattenfall, уже соответствует современным требованиям.

«По завершении работ будут установлены акселерометры и дополнительные датчики смещения, что даст нам более детальную картину происходящего», – рассказывает он, показывая датчик перед его установкой.

Монотонная работа турбин сопровождается приглушенным шумом. В рабочих зонах обеспечивается порядок, а все инструменты и предметы находятся на своих местах. Сегодня постоянный мониторинг состояния осуществляется удалённо.
За счёт одновременного замера уровней вибрации по всем направлениям можно увидеть общую картину состоянии вала и подшипников. Система может обнаруживать мельчайшие изменения в состоянии оборудования и останавливать его, если условия работы не соответствуют требуемым или достигают критических значений. Затем все данные представляются в форме графических изображений.

«Мы давно и плодотворно сотрудничаем с Vattenfall, – говорит Матиассон, – и мы рассчитываем на продолжение этого сотрудничества, которое играет немаловажную роль в нашей проектной деятельности».

Например, в рамках этого сотрудничества были разработаны новые функции в программном обеспечении для онлайн-мониторинга SKF @ptitude Observer. Матиассон показывает схемы разных точек измерения на экране пульта управления и объясняет, что после срабатывания звуковой сигнализации Vattenfall выполняет первичную проверку сигнала. При необходимости для дальнейшего расследования инциндента обращаются к SKF.

Карлсон считает, что востребованность возобновляемых источников энергии будет расти, так как общество проявляет всё больший интерес к их развитию.

«Вода обеспечивает более стабильное производство возобновляемой энергии по сравнению с энергией ветра или солнечной энергией ввиду постоянно изменяющихся погодных условий», – рассуждает он.

@ptitude – зарегистрированная торговая марка SKF Group.

Удалённый мониторинг состояния
Услуги SKF по удалённому мониторингу состояния оборудования включают использование оборудования SKF для сбора данных, программного обеспечения для управления информацией и предоставление дополнительных услуг по экспертному анализу.

Сбор данных может осуществляться с помощью портативного оборудования SKF Microlog или с применением стационарных систем SKF IMx, которые выполняют непрерывные измерения и передают информацию обо всех отклонениях и изменениях, а также регистрируют данные для полного анализа.

Программа @ptitude Software Suite помогает осуществлять диагностику и анализ данных, передавать важную информацию через Интернет, а также обеспечивает планирование работ и принятие оперативных решений.

Материалы по теме