Con il vento in poppa

Con il vento in poppa

Sorry, this entry is only available in Italiano.

резюме

Ubicata in Finlandia, a Jyväskylä, la Moventas è uno dei principali fornitori di organi di trasmissione per l’industria energetica e di processo. Nel 2008 le vendite di rotismi per turbine eoliche hanno rappresentato i due terzi delle vendite nette, che sono ammontate a 382 milioni di euro, con un aumento del 30 percento circa rispetto all’anno precedente.
Jukka Jäämaa è President e CEO della società, che alla fine del 2008 dava lavoro a quasi 1.500 persone con uffici in Finlandia, Svezia, Germania, Canada, Cina, Singapore e Stati Uniti.
La maggioranza societaria è detenuta dalla Industri Kapital 2004 Fund, una società d’investimento in capitale di rischio.
www.moventas.com

Если Вы хотите использовать тексты и иллюстрации, помещенные в данном электронном журнале, обратитесь за разрешением к главному редактору по адресу EVOLUTION@SKF.COM. Вы можете бесплатно цитировать материалы журнала, но, пожалуйста, обязательно делайте следующую ссылку: Evolution – деловой и технический журнал фирмы SKF (WWW.SKF.COM). Если у Вас возникнут вопросы или сомнения, обращайтесь к главному редактору.