La pasionaria de la com

anne-g

Sorry, this entry is only available in Français.



Ярлы́к:

резюме

Âge : 57 ans
Domicile : Leeds, dans le nord de l’Angleterre
Au repos : longues randonnées difficiles, lecture, musique et gastronomie
Plat préféré : « Le meilleur plat que j’ai mangé, c’est une assiette de pâtes à Rome, cuites à la perfection avec des tomates et du basilic. Les saveurs étaient merveilleuses. Rien de dispendieux, mais c’était exquis. »
Média préféré : « Je ne regarde pas beaucoup la télé, mais j’aime la radio. Je télécharge sans cesse des podcasts sur mon vieil iPod. Beaucoup de téléchargements sur Internet. Et j’adore le cinéma. »
Règle d’or en communication : « Tout ce que l’on fait est une forme de communication. C’est aussi simple que ça. »

Если Вы хотите использовать тексты и иллюстрации, помещенные в данном электронном журнале, обратитесь за разрешением к главному редактору по адресу EVOLUTION@SKF.COM. Вы можете бесплатно цитировать материалы журнала, но, пожалуйста, обязательно делайте следующую ссылку: Evolution – деловой и технический журнал фирмы SKF (WWW.SKF.COM). Если у Вас возникнут вопросы или сомнения, обращайтесь к главному редактору.