Obiettivo eccellenza

obbietivo1

Sorry, this entry is only available in Italiano.

резюме

La AES è coinvolta in 76 progetti per la produzione a contratto di energia in 17 paesi, per un totale di 22.500 MW di potenza, il 50% circa dei quali prodotti da impianti alimentati a gas, mentre il 28% da impianti alimentati a carbone. La parte restante è generata per il 13% da centrali idroelettriche, per il 7% da impianti alimentati a nafta, per il 2% da centrali eoliche e per l’1% da biomasse.
L’impianto AES di Cartagena, in Spagna, alimentato a gas, ha una durata prevista di 25 anni e, a pieno regime, è in grado di produrre 1.200 MW di potenza. Gli impianti gestiti dalla AES in otto paesi forniscono elettricità a più di 11 milioni di utenti.

Если Вы хотите использовать тексты и иллюстрации, помещенные в данном электронном журнале, обратитесь за разрешением к главному редактору по адресу EVOLUTION@SKF.COM. Вы можете бесплатно цитировать материалы журнала, но, пожалуйста, обязательно делайте следующую ссылку: Evolution – деловой и технический журнал фирмы SKF (WWW.SKF.COM). Если у Вас возникнут вопросы или сомнения, обращайтесь к главному редактору.