Ständig snurr

Text och foto Richard Surman

A wind farm in Galicia, northwestern Spain.

Utrustningen i Spaniens största vindkraftsparker börjar bli till åren. Teknikföretaget Sincro Mecánica ser till att turbinerna snurrar effektivt även när garantitiden har löpt ut.

I  Spanien ligger många vindkraftsparker i otillgängliga bergsområden, där utrustningen utsätts för hårda väderförhållanden. Dessutom byggs tornen allt högre för att ta vara på starkare vindar, samtidigt som tekniken för att ställa in optimal bladvinkel blir allt mer avancerad. Detta innebär högre belastning på kraftöverföringen i vindkraftverken. Snabba och effektiva insatser för underhåll och reparation är viktigare än någonsin, särskilt för komponenterna som omvandlar rotation till kraftgenerering.

Men i takt med att vindkraftverken åldras är det också många garantitider som löper ut. Det är då som Sincro Mecánica kommer in i bilden. Detta teknikföretag har inriktat sig på underhåll och reparation av drivlinor i vindkraftverk vars garantitid löpt ut. Serviceteknikerna utför komplicerade reparationer av växellådor, både på plats vid vindkraftverken och i företagets moderna verkstad i Narón, i provinsen La Coruña i spanska Galicien.

– Det finns nästan 19 000 vindkraftverk i Spanien. Vår tillväxt är direkt beroende av hur många vindkraftverk som inte längre har någon garanti, säger driftchefen Carlos Garabato Gándara.

Sincro Mecánica har allt som krävs för att demontera, frakta och återmontera maskin­delar från de mest avlägset belägna vindkraftverk. Företaget erbjuder en helhetstjänst där utvärdering, nedmontering och återuppbyggnad där testning av belastning ingår. Sincro Mecánicas ingenjörer hjälper även till med särskilda utvecklingsinsatser som krävs när ursprungsritningar och specifikationer saknas. Dessutom utförs förebyggande underhåll med okulär besiktning på plats, liksom fjärrbesiktning, vibrationsanalys och termografi för att förutsäga problem innan de leder till maskinhaverier.

För närvarande har Sincro Mecánica kapacitet att reparera 200 maskiner per år, och ledningen ser ljust på framtiden.

– Med tanke på den oroliga ekonomin 2011 och 2012 har underhåll och reparationer bättre förutsättningar än tillverkning. Men marknaden hårdnar och blir mer aggressiv, säger Juan José Taibo, operativ chef på Sincro Mecánica.

Han konstaterar att vindkraftsparkerna byter ägare oftare sedan 2011. Dessutom har konkurrensen bland tillverkarna ökat internationellt.

− Men det finns möjligheter. Vi har inlett strategiska samarbeten med vindkraftverkstillverkare av flera skäl. Dels vill vi öka vår marknadsandel inom arbeten som ligger utanför servicegarantin, och dels har vi ambitioner att även utföra garantireparationer, säger Juan José Taibo.

VD José Ramón Franco Caaveiro poängterar att företaget har kommit långt sedan 1940-talet, då verksamheten främst bestod av små verkstadsprojekt:
− Än så länge ligger fokus visserligen på den spanska marknaden, men vi siktar på att utveckla potentialen internationellt. Våra långsiktiga investeringar i anläggningar, utbildning och teknisk innovation kommer även fortsättningsvis att gagna våra kunder. Reparation och underhåll går hand i hand med tillverkning, och med ökad effektivitet kan vi behålla vår konkurrenskraft.

 

SKF underlättar underhållet
Med sitt globala nätverk av auktoriserade återförsäljare kan SKF snabbt och effektivt förse kunderna med skräddarsydda lösningar. Via den certifierade underhållspartnern Epidor levererar SKF komponenter och tätningar för drivlinor till Sincro Mecánica. Dessutom erbjuds utbildning för de tekniker på Sincro Mecánica som använder komponenter från SKF.

Med systemlösningen SKF WindCon 3.0 kan driftchefer i realtid övervaka tillståndet hos viktiga komponenter i vindkraftverken och planera kostnadseffektivt underhåll. SKF har installerat denna egenutvecklade teknik i över 3 000 vindkraftverk världen över.

 

Spansk vindkraft i medvind
Spanien har tagit en tätposition globalt när det gäller utbyggnad av vindkraft på land. Trots den ekonomiska oron är utbyggnadstakten stabil. De spanska bolagen Acciona, Iberdrola och Gamesa Eolica – samtliga kunder till Sincro Mecánica – är bland de främsta i världen inom utveckling och drift av vindkraftsparker. Med undantag av en kraftig nedgång 2009 har kapaciteten ökat stadigt, och 2010 genererade spansk vindkraft cirka 43 600 GWh el. Sektorn omsatte närmare tre miljarder euro 2010. Det året gick Spanien om Tyskland vad gäller installerad produktionskapacitet och är nu fyra i världen efter Kina, Indien och USA.

Vindkraftsindustrin i Spanien står dock inför utmaningar, till exempel att förbättra och koppla samman elnäten samt utveckla vindkraftsparker till havs. Danmark och Storbritannien har större områden på kontinentalsockeln än Spanien och är för närvarande ledande inom vindkraft till havs. De lägger ner stora resurser på att få flytande vindkraftverk lönsamma.

Text och foto Richard Surman

Fakta

SINCRO MECÁNICA

Sincro Mecánica ingår tillsammans med systerbolagen Neodyn, Intaf, Evolventia och Tecman i en bred teknikkoncern med rötter i 1940-talet.

Koncernen gick in på vindkraftmarknaden 1985, då Intaf och Neodyn började tillverka komponenter.

Tecman kom med i koncernen 2007 och tillhandahåller heltäckande teknikförvaltningstjänster för vindkraftsparker i Spanien.

Under 2009 ökade mängden reparationer och underhåll för Tecmans del. Därför bildades Sincro Mecánica, som specialiserar sig på reparation och underhåll av kraftöverföringsutrustning i vindkraftverk.

Företaget invigde nyligen en modern verkstad och ett nytt huvudkontor i Ferrol-Narón, där 170 personer arbetar. Anläggningen har kapacitet att reparera 200 maskiner om året.

Koncernens genomsnittliga omsättning 2010 och 2011 var cirka 13 miljoner euro.

Försäljning och råd

Alejandro Silva

alejandro.silva@skf.com
Om du vill publicera text och bilder från denna webbtidning, kontakta chefredaktören på adress EVOLUTION@SKF.COM för godkännande. Citera gärna våra artiklar, men ange 'Evolution - affärs- och teknikmagasin från SKF (WWW.SKF.COM)' som källa. Vid oklarhet, kontakta chefredaktören.