BlaikenVind风电场位于瑞典北部,处在北纬65度线上。

北风发电

瑞典高度重视其环保责任。该国已经设定目标,计划到2020年,将可再生能源占比提升至50%。最近于瑞典北部建成的BlaikenVind风电场将助力实现这一目标。

作者:Cari Simmons
照片:Magnus Fredén

供电,供气及供水 行业

BlaikenVind是欧洲最大的陆上风电场之一,同时也是欧洲最北端的风电场,位于北纬65度。这里的冬季漫长、黑暗又寒冷 —— 当然还经常刮风。

99台风力发电机由东向西矗立在广阔无垠的山地高原上,此处风力条件尤为优越,平均风速可达每秒7.5至8米。这些风力发电机靠近该地区现有的水力发电厂,可以轻松接入国家电网。

北极气候下的风力发电是全球关注的焦点,我们正在分享自己的经验。
BlaikenVind的总经理兼项目经理Mikael Lindmark

对于一座风电场来说,这样的位置堪称完美。与此同时,寒冷多雪的冬季对设备提出了严苛的要求,需要采取一些额外的应对机制,例如在风力发电机上安装除冰系统,尽早检测出可能结冰的天气条件、振动或其他潜在问题,并在叶片全面冻结之前采取措施。

风电场需要持续不断的控制和维护。在BlaikenVind,维护工作最好在阳光明媚、较为温暖的夏季进行。“维护措施可能费用高昂,尤其在冬季。”Skellefteå Kraft电力公司的开发工程师Henrik Renberg表示。Skellefteå Kraft与其合作伙伴Fortum能源公司共同拥有BlaikenVind。

Skellefteå Kraft

Skellefteå Kraft为瑞典Skellefteå市政府所有,是BlaikenVind风电场的主要所有人。能源公司Fortum为其共有人。

Skellefteå Kraft悠久的历史可以追溯到1906年,当时公司获准在瑞典Finnforsen建造一座电厂。

如今,Skellefteå Kraft是瑞典最大的电力公司之一,正在大力投资可再生能源生产。自身经营着电网和发电机,以及风电、水电、供暖和生物能源的生产工厂。到2016年,Skellefteå Kraft已拥有约600名员工,营业额达3.45亿欧元。

skekraft.se

Skellefteå Kraft的技术人员在与SKF IMx-8系统联网的平板电脑上查看数据。

Skellefteå Kraft的技术人员在与SKF IMx-8系统联网的平板电脑上查看数据。

用于监控发电机的SKF产品

BlaikenVind风电场的39台发电机由东方电气集团提供,配备专利级SKF Nautilus双列圆锥滚子轴承。东方电气集团的技术路线消除了对齿轮箱和单独发电机的需求,在维护方面优势显著。

SKF还提供了能够控制BlaikenVind所有发电机的IMx状态监测系统。SKF WindCon软件能够检查测量值,并显示全天候运行的加速度传感器的数值,如果该值偏离了设定的极限值,软件将发出警报。所有的Nordex发电机都安装了IMx 16系统,而东方电气集团的发电机则安装了最新的IMx 8系统。IMx 8具有与其前代相同的质量、功能和技术,但设计上更为紧凑。

Skellefteå Kraft的开发工程师Henrik Renberg表示:“风力发电机内部的空间狭小,所以对我们来说,IMx 8的主要优势在于所需的空间较小,而且可以将该设备装在现有机箱中。”

“万一需要更换备件,在冬季则必须开垦大片土地,还需要运输大型起重机。我们希望避免这种情况的发生,因此拥有一套能够尽量帮助我们规划维护措施的系统至关重要。”

BlaikenVind分为四个阶段建成,第一阶段安装的发电机已经于2012年投产,第四阶段也已于2016年12月完工。如今,该风电场的99台风力发电机年发电量近700 GWh,这相当于16万套公寓的年耗电量。BlaikenVind的发电量每年将减少约64万吨二氧化碳排放。

在该项目的前两个阶段,采用由德国Nordex公司提供的风力发电机。这些发电机建立在经验证的技术基础之上,每个发电机都配备齿轮箱,用以将转子的低转速转换为发电机的高转速。该项技术虽然有效,但其中包括许多旋转部件,这些部件必须能够承受高强度作业条件。在第三阶段开始之前,中国东方电气集团有限公司(以下简称东方电气集团)作为供应商参与到该项目中。他们建议并提供了配备SKF Nautilus轴承且无需齿轮箱的直驱发电机。

在东方电气集团的低转速风力发电机上安装振动传感器。

在东方电气集团的低转速风力发电机上安装振动传感器。

此外,利用上述两项技术,还能够在BlaikenVind因恶劣天气或其他问题而遇到任何系统故障的情况下提供安全保障。同时,风电场作为一个示范项目,可用以促进可再生能源和新技术开发。

销售联系方式

evolution@skf.com

BlaikenVind已经从欧盟“NER 300”计划获得了1,500万欧元资助,该计划旨在资助创新型低碳能源示范项目。“这意味着行业内的其他参与者可以到此参观学习。”BlaikenVind的总经理兼项目经理Mikael Lindmark表示,“北极气候下的风力发电是全球关注的焦点,我们正在分享自己的经验。”

WindCon和Nautilus是SKF集团的注册商标。

相关内容