宫殿抑或发电厂

宫殿抑或发电厂?

捷克共和国首都布拉格的市中心矗立着一座地标建筑,它的外形很难让人想到它竟是一座水力发电厂。SKF参与了这座发电厂最近的一次整修翻新工作。

文:BIRGITTE VAN DEN MUYZENBERG
图:DREAMSTIME

供电,供气及供水

Štvanice水力发电厂以其优雅的新艺术派建筑风格而独具一格,宛如一座微型宫殿,矗立在伏尔塔瓦河畔之上。在圆形顶层的衬托下,呈四边形的五层高塔无疑是发电厂最显著的特点。建筑上部为眺望台造型,而主楼的屋顶则采用了优雅的圆屋顶。

捷克建筑师Alois dlaback从20世纪初的法国建筑中汲取灵感,设计出了这座匠心独运的发电厂。该发电厂于1914年在Štvanice岛西端建成竣工。如今,它仍然正常发电,其内部运作甚至比以往任何时候都要平稳,SKF在其中功不可没。

涡轮机设计和制造商Mavel负责该发电厂涡轮机和发电机的翻新任务。受Mavel的委托,SKF捷克公司为涡轮机提供球面滚子和CARB轴承。除此之外,SKF捷克公司还提供应用工程方面的专业知识,以确保交付最佳的解决方案。SKF最初使用SKF SimPro Expert软件进行计算机模拟,以验证所提议的轴承配置,从而评估不同运行条件下的性能。
    

销售联系方式

evolution@skf.com

大客户经理Petr Ledl 说道,“当得知我多年来一直很欣赏的这座熟悉的当地地标建筑实际上是一个发电站,而且仍在运行当中,这实在令人称奇。我非常高兴SKF能够参与到这个项目当中。”

CARB是SKF集团的注册商标。

相关内容