应对气候挑战

应对气候挑战

SKF设定的2012-2016年气候目标已取得了一些令人瞩目的成就,并且为实现公司雄心勃勃的新气候目标奠定了基础。

作者:JAN LINDROTH
照片:GETTY IMAGES和SKF

供电,供气及供水

气候拯救者计划是一项由世界自然基金会(WWF)运作的气候领导力计划,旨在倡导企业在气候解决方案方面的领导力,发展低碳、零碳或碳正效益的商业模式,并表明温室气体减排可与经济增长齐头并进。2012年至2016年期间,SKF参与了这项计划。

正式加入气候拯救者计划前,潜在参与者们与专家们展开密切合作,以界定、量化和明确相关的目标。

世界自然基金会气候、能源及创新高级顾问Stefan Henningsson说:“各参与企业的一项主要工作是就某些明确的目标做出公开承诺。如果想要实现务实的目标并且改变现状,明确细节是非常重要的。”

SKF于2012年加入气候拯救者计划,初衷之一是邀请具有可信度的第三方来核实SKF关于温室气体排放目标的可信度和清晰度。

SKF企业可持续发展部的Jonas André说道:“在设定具体可行的目标方面,他们是重要的对话伙伴。经过五年的努力,我们成功减少了二氧化碳排放量。我们学到的东西也让我们在实现2025年新目标的征途中先行一步,并将于2018年3月开始汇报进展。”

明确四大目标领域后,SKF便开始改变其制造、运输和能源利用方式,并采用新的做法来帮助供应商们减少温室气体排放。

“这基本上涉及了整个价值链,包括大量的行动和项目。”André说:“设定这些清晰且公开的目标大有裨益,因为这使得我们的志向变得更加明确、可信度更高。”

SKF 2025年气候目标*

降低:

  • 将制造每吨售出产品造成的二氧化碳排放降低40%。
  • 将每吨产品运输至客户的过程中所造成的二氧化碳排放降低40%。

增加:

  • 增加通过ISO 50001认证的能源密集型供应商的数量和占比。
  • 通过实施SKF BeyondZero客户解决方案,增加对客户二氧化碳减排工作的支持。

*以2015年作为基准年。

BeyondZero是SKF集团的注册商标。

位于上海嘉定SKF园区的太阳能板。这是2016年上海最大的太阳能项目。

位于上海嘉定SKF园区的太阳能板。这是2016年上海最大的太阳能项目。

在能源使用方面,很重要的一点即是如何采购用于制造SKF产品的原材料。SKF选择与获得ISO 50001标准认证的能源密集型原材料供应商合作,而不是规定供应商的运营方式或要求供应商降低二氧化碳排放(SKF自身在2011年便决定致力获得ISO 50001标准认证)。这个方法已证实行之有效。截至2016年底,约84%的相关供应商都获得了认证,其余的供应商也正努力取得认证。

就自身的能源使用而言,SKF设定了一项目标,即无论公司业务如何扩张,2016年的能源消耗应比2006年降低5%。SKF已超额完成这项目标:2016年的净销售额比2006年增加了35%以上,而能源消耗则降低了14%。

这项目标是通过实施多个项目实现的。例如,在韩国釜山,SKF对压缩空气系统进行了优化,使单位产值能耗降低了17%。在上海嘉定的SKF园区,通过使用全新的照明和压缩空气系统,2016年单位产值能耗比2015年降低了约30%。在瑞典卡特琳娜霍尔姆的SKF Mekan公司,全新的熔炼车间将能耗降低了20%。

André说:“除了降低二氧化碳排放外,节约能源也会节省成本,这当然非常受欢迎。”

货物运输是二氧化碳排放的另一个来源。SKF设定了目标,到2016年将每吨公里相对排放降低30%。通过避免不必要的运输以及转而采用二氧化碳排放强度低的替代方法或路径,2016年年底,SKF的每吨公里相对排放降低了31%。例如,在巴西圣保罗,当地运输公司在SKF的场地建立了分类设施。这样一来,货物可直接发送给客户,从而可缩短运输距离,再加上采用更加节能的卡车,这项措施在短短一年时间里便取得显著成效:2016年的排放量比2015年降低了30%。

在哥德堡,公司使用生物燃气和生物柴油卡车承担工厂至港口的所有运输任务,将二氧化碳排放降低了70-80%。在比利时,SKF将通厄伦国际仓库至安特卫普港的运输方式转为河运,将二氧化碳排放降低了50%。

第四大领域不仅涉及供应商,而且还涉及客户。这是通过SKF旨在提升环境绩效的客户解决方案而实现的。在泵、风力发电机、汽车、卡车、火车和其它带有旋转部件的应用场合,减少摩擦、重量或润滑剂用量能为客户、终端用户和环境带来好处。为了计算和验证减少气候影响的成果,我们采用了生命周期法。

SKF的目标是提升这些显著改善环境绩效的解决方案的销售额。事实上从2015年至2016年,这些解决方案的年销售额增长了16%,2016年达到7亿欧元,约占集团总销售额的9%。

“风能和电动车领域就是很好的例子,我们为这些领域的客户提供零部件,助力他们提升产品品质,同时降低价格。风力发电机制造商已成为我们非常重要的细分客户群。”André说道。
 

销售联系方式

evolution@skf.com

世界自然基金会也对SKF参与气候拯救者计划所获得的成果大加赞赏。“SKF在其所在的领域和行业发挥着重要的作用,引领行业标准的发展。”世界自然基金会的Henningsson说道。

相关内容