废物反应

废物反应

瑞典企业家将使用过的汽车轮胎和塑料等废料变成了金子。黑色的金子!

文:ALEXANDER FARNSWORTH
图:CASSANDRA OIL和ALEXANDER FARNSWORTH

事实

CASO反应器中的SKF轴承
SKF及其瑞典分销商Momentum Industrial AB向Cassandra Oil公司的CASO热解反应器供应多个SKF轴承,该反应器能将碳氢化合物废物转化为石油。这些轴承包括用于类的分子级破碎、粉碎和化学裂化的CARB圆环滚子轴承C 3136,以及用于辅助机械中的标准球面滚子轴承。SKF的客户经理Magnus Fors说:“Cassandra Oil是一家颇具声望并且十分独特的客户。未来它可能会变得非常大。”同时,两家公司之间还有一些历史渊源。Cassandra Oil创始人Anders Olsson的外公曾在100多年前担任过SKF的工程师和设计师。

专利技术
Cassandra Oil已获专利的反应器技术能从废旧轮胎、废弃塑料、油泥、废油、油砂、油页岩和电子废料等含材料中回收石油。该技术基于独特且快速的热解聚作用,通过摩擦、流化床操作、大面积热交换以及催化效果等实现。该技术的核心是一台专门开发的反应器,可使用催化解聚裂化 链,从而生成轻石油馏分。机械产生的摩擦可用于实现产量最大化以及每桶石油的低生产成本。CASO 600反应器可全天候工作,每小时处理约两吨废料。

销售联系方式

, evolution@skf.com

瑞典金融家、Cassandra Oil创始人Anders Olsson站在CASO反应器旁。这个反应器安装在Cassandra Oil位于瑞典Västerås的工业总部,正从废料中采集石油。

在这台已获专利的反应器的一侧,一台螺旋输送机将粉碎的废旧轮胎送入机器中。在反应器的另一侧,原油从反应器上的插口喷入储存罐。

这就是布伦特级别原油(一种轻质原油的交易品种),或者比布伦特级别更好。这项技术已经成熟。两年后,我们每年能交付20台此类反应器。
CASSANDRA OIL的创始人ANDERS OLSSON

Olsson拿起一瓶原油样本,就好像拿着一瓶精致的利口酒。他说:“这就是布伦特级别原油(一种轻质原油的交易品种),或者比布伦特级别更好。这项技术已经成熟。两年后,我们每年能交付20台此类反应器。”

位于瑞典Västerås的Cassandra反应器生产的原油。

位于瑞典Västerås的Cassandra反应器生产的原油。

Cassandra Oil的商业模式是利用废料制造生态油,并从中获取收益。公司名中的“Cassandra”源于希腊神话中以预言而闻名的特洛伊公主。对Olsson、他的20位同事以及那些金融支持者们来说,将世界上的碳氢化合物废物经过回收再利用变成可用的原油是一个颇具吸引力的梦想,蕴藏着潜在的惊人财富,并且对环境有益。这是否能解决漂浮在水面上的塑料岛问题?北美的沥青沙问题?中东的石油湖问题?以及从太空都能看见的堆积如山的废弃轮胎呢?

Cassandra Oil已获专利的CASO反应器。

Cassandra Oil已获专利的CASO反应器。

它至少可以成为解决方案的一部分,Olsson说道:“我们需要的是规模。” Västerås的反应器已准备就绪,可供交付。“像任何业务一样,我们需要一心一意,做出长远打算且保持耐心。”他继续说:“西方国家每年每人消耗一条轮胎。加在一起就是十亿条!废弃轮胎的处理处置造成了巨大的环境问题,并且到目前为止,还没有任何可行的轮胎回收技术。 结果就是,我们的地球到处堆满了废旧轮胎。”

瑞典金融家、Cassandra Oil创始人Anders Olsson。

瑞典金融家、Cassandra Oil创始人Anders Olsson。

Olsson拥有15项创新专利。他还向中东出口各种产品,他认为中东需要油污清除技术。他设想将CASO反应器作为油页岩和油砂的移动回收装置,它也可以用于消除石油勘探造成的原油泄漏和排放,以及回收电子废物等。Olsson说,CASO反应器可以被装进两个或三个集装箱,并在几星期内运输至世界任何地方。

水面上漂浮的塑料是原油再循环的可能来源。

水面上漂浮的塑料是原油再循环的可能来源。

眼下CASSANDRA OIL的经营理念是建造环保型加工厂,从而实现从更容易获取的富烃类材料(如轮胎和非PET塑料)中回收石油和天然气,并与市场领先的废料管理公司建立合作伙伴关系。Olsson说:“一方面,原材料的供应几乎取之不竭。另一方面,回收的石油可以在开放的石油市场按溢价出售(因为它很环保),或直接用于能源密集型工业,以及用于生产油基产品,如新塑料、轮胎或柴油等。”

“Cassandra Oil公司的目标是,成为全新的全球循环经济中重要的环节,实现烃类物质的再循环。”Olsson说道。

Cassandra Oil在斯德哥尔摩纳斯达克FirstNorth板块挂牌上市。

相关内容