性能卓越的固态油润滑

性能卓越的固态油润滑

山地自行车难以避免尘土飞扬、泥泞积水的环境。这些恶劣的条件给自行车轴承带来了不小的挑战。在德国的SKF应用工程师Benjamin Michael是一位山地车骑行发烧友,他发现了一种基于固态油技术的特殊SKF轴承解决方案。

作者: Erik Aronsson
照片:Stefan Eigner, Lichtbildstelle

润滑剂 密封件

固态油是一种油饱和聚合物材料,几乎可填满轴承中的所有自由空间。对于使用固态油润滑的轴承,其所含的润滑油量是使用传统润滑脂轴承的2到4倍。SKF固态油轴承专为大量接触水和其他污染物的应用场合而设计。此类轴承终身润滑,润滑剂不会被冲洗掉,并且进入轴承的污垢和污染物也极其有限。

SKF MTRX轴承截面图。

SKF MTRX轴承截面图。

销售联系方式

evolution@skf.com

在业余生活中,Benjamin Michael是一名半专业山地自行车手,他对车手们面临的问题深有感触。通过测试, 他证实SKF固态油轴承可在山地自行车中长期发挥作用。为此,全新的SKF MTRX系列轴承应运而生,可用于山地自行车的多个部位,例如全悬挂式自行车的车架枢轴、滑轮、底部托架、踏板、轮毂和转向柱等。

无论是越野骑行,还是长距离马拉松,SKF MTRX轴承都能够助您轻松骑行,一路向前。

www.skf-mtrx.com

相关内容