Easyrig

拍摄好帮手

大约20年前,一位背部受伤的瑞典摄影师想到一个点子,创造出一种新型摄像机支撑系统。而今天,世界各地的电影拍摄现场都能看他创造的解决方案 — 易事背(Easyrig)的身影。

作者: ERIK ARONSSON 图片: 易事背

其他业务 其他服务 深沟球轴承

事实

Easyrig

易事背(Easyrig)是一家私人企业,位于瑞典北部于默奥市。公司现有5名全职员工,每年夏季还会雇佣5-7名学生员工。

易事背共有5个型号:

• 易事背2.5适用于15公斤及以下的摄像机,并提供多种气弹簧。

• 易事背3 Cinema适用于25公斤及以下的摄像机

• 易事达Mini专为6公斤及以下的小型摄像机开发

• 易事达Gimbal Rig手持式稳定器( 可转动支撑架能使摄像机围绕单轴旋转)。

• 易事背Vario 5可适用于重量在5-17公斤之间的摄像机。

www.easyrig.com

相关链接

Easyrig

销售联系方式

, Kundservice.Sverige@skf.com

1993年瑞典世界手球锦标赛期间,长时间的工作让摄影师Johan Hellsten体会到,带着电视摄像机到处跑是一件多么痛苦的事情。为了完成瑞典电视台的工作,他每天需要拍摄两到三场比赛,右肩上的沉重摄像机不断损害他的背部、肩膀和手臂。

Hellsten说:“如果能用屋顶上的一根绳索将摄像机吊起来,那事情将会容易得多,我被这个想法触动了。”作为经验丰富的徒步者,他进而想到,如果把摄像机像旅行包一样背在身上,由身体的上半部分担大部分重量,应该会轻松很多。

他在这些想法的基础上开始制作支撑系统的原型,整体构造由背部支撑架和头顶上方的吊杆两部分构成。吊杆里有一根绳索与一个气体弹簧相连,后者把摄像机吊起来。

Hellsten说:“最终,我如愿解决了难题。它帮我减轻了肩部的承重,摄像机背起来容易多了。”其他摄影师很快注意到了Hellsten自创的设备,并询问他是否能为他们也制作一款类似的奇妙装置。

Hellsten说:“易事背支撑系统从那时起走上正轨。起初我只是利用业余时间从事小范围制作,一年就做几副。”Hellsten继续开发并完善他的发明,这门生意不断壮大。2012年,他辞去了摄像师工作,全身心投入易事背事业。

截至目前,易事背已售出6,000多副。易事背提供五种款型,世界各地的电影拍摄现场都能看到它的身影。轰动一时的《霍比特人》三部曲(彼特·杰克逊导演)和《44号孩子》(丹尼尔·伊斯皮诺萨导演)的拍摄都借助了易事背。

2015年易事背发布了新款Vario 5。之前的款型均配备气体弹簧以适应特定的摄像机重量。而Vario 5可调节承重范围,适用于5 至17公斤重的摄像机。通过旋转支撑架背面的调节螺栓,摄像师能够根据摄像机型号改变绳索的松紧程度。

Hellsten说:“我试着通过向可调节气体弹簧加压来实现灵活性,但经证明这行不通。然后我们想了个办法,将气体弹簧与一个机械手臂连接,这样就可以改变绳索的角度,从而改变松紧程度。这个想法令我感到十分自豪,我们为它申请了专利。”

虽然Hellsten取得了成功,但他还是保持着脚踏实地的经营作风。他们的工作室位于瑞典北部的于默奥市(Umeå)靠近他家,由于生意的扩大和收入的持续增长,他对工作室进行了多次扩建。他乐中于使用当地供应商提供的材料,并通过与当地就业管理部门合作为当地学生提供暑期工作。

Hellsten说:“每年夏天我们会雇佣5到7名学生帮助我们生产支撑架零件做为库存。这对我们来说是双赢。我认为更多企业能从为学生提供暑期工作中获得利益。”

让Hellsten引以为豪的是,易事背Easyrig2.5在过去15年中从未涨过价。Hellsten说:“衣食无忧 — 我已经得到了我想要的。所有客户都是我的摄影同行。当我在世界某个地方遇见某个人时,他对我说‘Johan,易事背拯救了我的背’,那才是真正让我感到欣慰的事。

 

沉默是金
当电影导演说出那个具有魔法的词语“摄像机准备 — 开拍!”,最关键是不能有任何声音干扰,哪怕是摄像机支撑架的“咔哒”声也会破坏拍摄过程。一次失败的拍摄意味着要重拍、产生额外费用以及引起团队成员的不悦。

因此 ,当JohanHellsten为他的摄像机承重架上的 索寻找轴承时,无噪音成为他最为关注的重要因素。

他说:“这要求轴承之间的摩擦尽可能小,最好能实现无噪音。我发现SKF的轴承能满足这一点,所以我没有考虑过使用其他品牌的轴承。”

易事背使用的是密封单列深沟球轴承。Hellsten说:“我经常一批订单就购买20,000套,确保我们有足够的库存。”

 

Johan Hellsten,易事背(Easyrig )创始人和拥有者。 组装易事背Vario 5。

相关内容