放眼寰宇窥星辰

放眼寰宇窥
星辰

正在智利建造的望远镜将为观测宇宙带来全新的方法。

作者:RICHARD SURMAN
照片:LSST 及GETTY IMAGES

航空航天

SKF液压静态轴承系统

针对LSST的SKF液压静态轴承系统(HBS)定制液压静态导板轴承解决方案已经开发用于方位轴/仰角轴和旋转,以满足高精度、高刚度以及最小摩擦的要求。HBS可以自调心且精度高,同时具有低摩擦系数(零起动摩擦)和安装刚度以应对地震。该系统可以承受重载,并无磨损运行。

智利的一处山脊上正在建造一台全新的望远镜。与任何现有的光学望远镜相比,这台大口径全景巡天望远镜(LSST)将能够捕捉更多微弱星体的细节,并在此过程中改变我们观察宇宙的方式。

LSST的革命性设计结合了创新的三镜组合体与超宽视场,相当于40个满月的视野范围将会反馈到迄今为止最大的数码相机上。该望远镜将为观测宇宙带来全新的方法。

在建的LSST将对宇宙进行为期10年的观测,收集大约60 PB的信息(1 PB即100万GB)。这些信息将提供给天文学家、教育机构和公众,使任何人都有可能看见比人眼可视对象微弱1,000万倍的星体。

Empresarios Agrupados

Empresarios Agrupados(EA)总部位于西班牙马德里,成立于1971年,是西班牙领先的建 工程企业之一。该公司在设立之初为西班牙核电行业提供设计和管理 务。 EA拥有1,000余名固定员工,与股东企业一起共雇有9,000多名员工。2013年,他们的营业额合计超过35亿欧元。

EA最初专注于核电和火电厂,现在已经实现多元化发展,进入了航空航天、可再生能源、望远镜、核聚变和氢燃料发电领域。EA通过Empresarios Agrupados Internacional SA,在40多个国家开展业务。

www.empresariosagrupados.es
www.lsst.org

任何项目的规模和范围都取决于工程师的想象力和智慧所能达到的高度。
参与大口径全景巡天望远镜项目的EA公司机械部组 小组负责人ALFREDO ORDEN

LSST位于智利科金博区的Cerro Pachón山脊,每晚将拍摄800余幅全景图片并一一记录在一台32亿像素的相机上。每三晚,它会生成一幅可视天空的三维宇宙动画地图。捕获到的数据有无限的用途,有助于我们增进对暗物质和暗能量的理解、跟踪瞬态物体、探测遥远的太阳系、绘制光学天空地图、探索我们自身银河系的形成和结构,甚至发现并追踪可能撞击地球的危险小行星。每晚收集的信息超过15 TB,将交由位于美国伊利诺伊大学香槟分校的国家超级计算机应用中心处理。相关信息将从那里被分送到设备更优良的光学望远镜站点,以观察个别事件和对象。

LSST大口径全景巡天望远镜主要组成部分:

LSST大口径全景巡天望远镜主要组成部分:

1 350吨重的望远镜
2 16米长的望远镜基墩
3 11米宽的挡风/遮光板
4 30米高的圆顶
5 27米高的立式升降台
6 相机洁净室
7 75吨重的M1、M3望远镜电池
8 涂层室
9 控制室
10 机工车间

基本的设计理念直截了当:对整个可视天空进行为期10年的频繁深入观测,创造出迄今为止最大规模的图像和数据天文目录。西班牙工程公司Empresarios Agrupados(EA)在大型望远镜设备领域具有良好的业绩记录,尤其是参与了加那利群岛拉帕尔马的GranTeCan望远镜的设计制造。该公司接受委托开发和提供细节设计和工程,并负责对LSST装配组件的制造、施工、安装和测试进行管理。现在,LSST望远镜正在位于西班牙阿斯图里亚斯的Asturfeito钢铁厂制造。

Alfredo Orden是EA公司机械部组件小组的负责人,领导了一支精于机械工程、控制系统、电气工程、施工和设计的20人工程师团队。“ 我们在设计LSST时遇到了诸多挑战 —— 为一个直径达8.4米的镜像装置和一个3米长的数字传感器提供支撑,设计出能抵御望远镜所在地频繁地震的架构,确保整个组件的移动精准无误,并且实现停机时间和维护要求最小化,”他说,“ 所有这些因素都要求最高的工程设计标准。”

 

销售联系方式

evolution@skf.com

但是面对项目的规模和复杂程度,Orden显得泰然自若。“ 工程就是工程,”他说,“我们解决工程问题。最大的挑战是如何具有竞争力。任何项目的规模和范围都取决于工程师的想象力和智慧所能达到的高度。我们在这里的方法是保持一种积极交换想法的工作氛围。 LSST组件的可靠性和精度对其成功运行至关重要。我们的工作是确保全部设计元素 ——所有机械和电气系统的采购、建造、安装和无缝运行 —— 都完美无瑕。”

资助致谢:LSST的资金支持来自美国国家科学基金会、美国能源部以及LSST公司募集的私人资金。

相关内容