SKF工业业务拓展经理Vis Reddy(左)和PROK董事总经理Paul Byrne。

树立惰轮新标准

当澳大利亚PROK公司启动一个复合材料惰辊项目之时,确保高品质成为首要任务。为此,公司寻求与SKF开展合作。

作者: Miri Schroeter
照片: Miri Schroeter

深沟球轴承

宣传一件产品在市场上数一数二很容易,但通过高质量且经久耐用的产品来证明宣传恰如其分则更具说服力。只有世界知名的公司本着对高品质和服务的共识开展合作才更有助于真正实现这一承诺。

PROK

PROK隶属于NEPEAN,为众多行业提供日常使用的惰轮、辊和滑轮解决方案。公司总部位于澳大利亚Bayswater,拥有超过1,400名员工。

凭借70年的输送机部件设计和制造经验,PROK已跻身该领域专业OEM制造商之列。公司在澳大利亚、德国、瑞典、芬兰、南非、智利和巴西都建有生产厂,为66个国家提供服务。

当澳大利亚输送机组件公司PROK想要推出一款新的惰轮时,它选择了与SKF合作,因为他们不仅希望能宣称该产品首屈一指,还要证明此言不虚。

PROK公司委托SKF就轴承与惰辊专用片状模压复合材料(SMC)轴承座的兼容性进行理论与实践评估,目的是在配备SKF深沟球轴承的新型输送辊上使用这种材料。

配备SKF深沟球轴承的复合材料辊。

配备SKF深沟球轴承的复合材料辊。

在输送系统领域续写辉煌

PROK董事总经理Paul Byrne表示,在PROK的产品中使用高质量轴承并与一流公司合作,是为客户提供持久解决方案的一种合乎逻辑的方式。

与SKF合作

SKF澳大利亚公司与PROK研发团队合作,帮助测试片状模压复合材料端盖与深沟球轴承的相互作用,设计测试台,以及运行各种有限元分析模型。

SKF还与PROK的其他部门合作,如位于新南威尔士州的滑轮制造工厂和澳大利亚的其他工厂等。两家公司携手打造了一款性能卓越的产品,进一步提高了惰轮的可靠性、降低了成本,并提升了效率和耐久性。双方合作证明了惰辊能使用比传统的金属或聚合物材料更为有效的材料进行制造。

Byrne解释说:“对于我们的客户来说,与生产损失的机会成本相比,产品成本微乎其微,这也是我们注重质量和可靠性的原因。在轴承上节省几美元,可能会造成数十万美元的生产损失,这完全得不偿失。”

作为一家专业生产滑轮和惰轮的公司,PROK需要不断适应新的行业需求和趋势,例如最近消费者期望输送机设备使用性能可靠、注重安全的复合材料,这样才能持久运行。Byrne说,对于PROK来说,与能够助力其实现自身目标的供应商建立长期合作关系至关重要。

PROK董事总经理Paul Byrne。

PROK董事总经理Paul Byrne。

用更坚固的材料代替金属

Byrne解释说,在21世纪初, PROK和其他几家公司开发了非金属惰轮来代替钢组件。他说:“非金属辊有许多优点。首先,它们重量轻,从而能降低手动操作可能产生的风险。”

非金属辊的另一个重要特征是,它们不会损害皮带。输送机经常在高污染环境中运行,如果污染物进入轴承腔,轴承会被堵住,造成输送带从辊上滑落并损坏。更换皮带的代价可能非常高昂,且更换过程也会导致较长的停工时间。

在轴承上节省几美元,可能会造成数十万美元的生产损失。
PROK董事总经理Paul Byrne

Byrne说,“非金属辊在重污染运行环境下具有诸多好处。然而,一直以来,它们的寿命没有钢制产品那么长。21世纪初开发的技术目前仍被众多供应商采用。”

“旧型号的产品使用起来还不错,但这款产品则更胜一筹。”Byrne继续说道:“它能为球轴承提供质量更佳的基座。”

待交付的惰轮。

待交付的惰轮。

这种结构复合材料比高密度聚乙烯(HDPE)更轻、更薄也更牢固,因为它使用了更为有效的制造方法。

Byrne解释说:“所有先前生产的高密度聚乙烯外壳都是注塑成型,而新型复合材料外壳则通过压缩成型,其成型精度优于高密度聚乙烯。”

销售联系方式

evolution@skf.com

PROK公司看到了市场缺口,经过广泛调研,PROK得以将这款产品推向市场。未来PROK将不断扩张,计划在亚洲和其他地区扩展业务,因此与那些不仅能提供高质量解决方案,而且能满足需求的公司合作非常关键。

相关内容