hsd

物联网的智能核心

物联网正在成为制造业和工业界的核心要素,其中包括意大利HSD公司为机床设备生产的核心部 —— 电主轴。

作者:Claudia B. Flisi 照片:Maurizio Camagna

其他服务 机械及设备 角接触滚珠轴承

事实


HSD

创立于1992年,母公司Biesse集团创立于1969年

管理层:首席执行官Giancarlo Selci,总经理Fabrizio Pierini

所在地:总部位于意大利格拉达拉,在美国、德国和中国设有办事处

所有权:Biesse是意大利证券市场的上市公司

产品线:主轴、镗头、五轴头、组合体和电子设备

营业额:2015年7,000万欧元

员工数量:在意大利250人,其它国家50人
www.hsd.it

相关链接

HSD

销售联系方式

Massimo Sandri, Massimo.Sandri@skf.com

HSD是木材加工和其它轻型应用场合电主轴的全球领先生产商。公司于1992年在意大利佩萨罗创立,专门为位于佩萨罗的母公司Biesse集团供应主轴。HSD寓意“高速发展”。尽管在成立之初,公司创始人Giancarlo Selci想象不到每个主轴里装配有收集数据的CPU,但他预见到快速、灵活的发展将对公司的成功至关重要。

现任总经理Fabrizio Pierini于1995年加入HSD,当时公司销售额约为100万欧元,员工人数不足20人。那时,HSD生产木材加工所需的主轴,因为其主要客户是制造木工机械的Biesse。但从一 开始,HSD在母公司的允许下,也向Biesse的竞争对手供应产品。Pierini说:“如果其它木材加工设备制造商认为我们的产品质量足够好,愿意采购其竞争对手旗下公司的产品,那是对我们的高度认可。”

如今,HSD在全球轻型应用场合电主轴市场占据60%的份额。15%的产品出售给Biesse,其余在全球范围销售,主要销往亚洲、德国和美国。

2000年,公司认识到从长期来看,过度依赖木材加工业并非明智之举。住宅市场呈周期性波动,完全依赖该行业的企业容易受到其大幅波动的影响。HSD因此开始涉足主轴的其它轻型应用场合,例如塑料、复合材料和大理石,这一策略是对Biesse相似战略决策的响应,但又有所不同。

更具挑战性的重型应用市场也颇具吸引力,例如金属加工设备的主轴。Pierini说:“木材加工设备仅用于住宅市场,而金属加工设备的应用极为广泛,如汽车工业、航空航天工业和电子工业等。”

轻型和重型应用市场除了材料差异外,还有其它显著的区别。轻型应用意味着极高的速度和高产量。

而重型应用则意味着高扭矩,每台设备所使用的主轴数量少得多,但价值却高得多。此外,金属加工设备市场极为封闭。 Pierini指出,生产商注重保护其设备。他解释道:“每家生产商都希望获得为其设备量身定制的主轴。每件产品都更为精密,附加值更高。轻型和重型应用的差异好比用于制造iPhone和飞机的加工设备之间的差异。”

当HSD涉足重型设备领域之初,市场对其持怀疑态度。15年后的今天,情况已大为不同,其在重型应用设备领域的销售额占到公司总销售额的65%。HSD销售经理Giuseppe Benelli指出:“如今我们的发展与客户的发展息息相关。如果他们拿到了机床制造订单,就找我们供应主轴。”

订单接踵而至,尤其来自亚洲的订单源源不断。2015年,公司产能翻番,从4,000平方米的旧厂房搬迁至8,000平方米的新址。在不远的将来,厂房面积将扩大至12,000平方米,产能有望再次翻番。

届时,电主轴将变得更趋智能化,HSD致力于实现镗头、五轴头、组合体以及主轴的智能化,从而继续保持其领先地位。公司已注册了E-core®商标名称,以突显这一理念。

Pierini表示,协助客户进行设备分析将成为HSD的新核心业务,目标是推广预防性维护、在生产线中断之前人为干预,并收集信息以改进未来的设备。

他表示:“我们才刚刚起步。将机器与总部连接起来是物联网的精髓。

 

 

操作员检查主轴装配 情况。 多主轴装配。 待装配的研磨主轴。左起:SKF机床销售经理Mario Mattia、HSD总经理Fabrizio Pierini、SKF机床客户经理Massimo Sandri。准备进行动平衡作业的心轴。轴承在安装之前都放在原(密封)包装中。

相关内容