电力之海

电力之海

位于苏格兰Pentland Firth的MeyGen项目是迄今为止全球最大的潮汐发电项目。它将对可持续能源供应的未来产生巨大影响。

作者:SANJA BJELICA
照片:ANDRITZ水电

供电,供气及供水 圆柱滚子轴承

事实

关键数据:
发电时长:每天20小时
额定功率:每台涡轮机1.2 -1.5兆瓦
运行深度:水下35米到100米
转子额定转速:每分钟10-15转
发电机额定电压:6.6千伏

ANDRITZ水电
ANDRITZ HYDRO Hammerfest(英国)和ANDRITZ水电隶属于ANDRITZ集团。
作为水力发电厂机电系统与 务的全球供应商,ANDRITZ水电是全球水力发电市场上的领军企业。
总部位于奥地利维也纳。
ANDRITZ水电在全球的雇员超过7,500人。
www.andritz.com/hydro

气候变化对全球经济与环境的威胁日益紧迫,人们对清洁、可再生和可持续能源的需求越来越强烈。潮汐能发电是向低碳经济转型迈出的一步,也是全球家庭与社区朝着提高可再生能源占比迈出的一步。潮汐能发电是一项将海水潮涨潮落所产生的能量转变为电能的海洋科技。利用潮汐发电有三种途径,其中一种是通过潮汐流带动水下桨叶(与风力发电机类似)发电。

涡轮机试运行。

涡轮机试运行。

MeyGen项目是迄今为止全世界计划建设的最大的潮汐流发电项目,地处荒凉的苏格兰Pentland Firth。ANDRITZ HYDRO Hammerfest公司将为这个项目一期第1阶段提供3到4台涡轮机。该公司总部位于英国Glasgow,是奥地利ANDRITZ水电旗下企业。MeyGen项目被认为对发电领域影响深远,而且对可持续能源供应的未来具有巨大的潜在意义。每台涡轮机的发电能力为1.5兆瓦,转速达到每分钟14转。项目计划到2020年安装运行270台涡轮机,使装机容量达到398兆瓦。

这就要求设备的设计、生产和组装都一丝不苟,从而确保所安装的设备运行可靠、性能出众。
位于德国RAVENSBURG的ANDRITZ水电设计与开发部门的CARSTEN HERMANN博士

潮汐涡轮机将被安放在Pentland Firth的Inner Sound,位于将苏格兰北部地区与Stroma岛隔开的水域。这里是鲸鱼、海豚等多种海洋动物的栖息地,其潮汐流广为人知,潮汐流流速最高可达每小时18公里,是全世界流速最快的潮汐流之一。当地海水深度合适,约为30米,海水流速达到每秒5米之高,是全球范围内潮汐发电项目的最佳候选地之一。

位于德国Ravensburg的ANDRITZ水电工厂在装配两台涡轮机机舱。

位于德国Ravensburg的ANDRITZ水电工厂在装配两台涡轮机机舱。

然而,附近的大西洋海洋条件颇为恶劣,导致Pentland Firth的Inner Sound拥有全球最具挑战性的海洋环境之一。因此,当地环境对发电机运行来说也颇为复杂,需要安装顶尖机器。来自ANDRITZ水电设计与开发部门的Carsten Hermann博士说:“这就要求设备的设计、生产和组装都一丝不苟,从而确保所安装的设备运行可靠、性能出众。”该部门地处德国Ravensburg,上述涡轮机就是在那里生产的。ANDRITZ水电开发和交付的机器部件预期使用寿命是25年,其保养周期为5年。

潮汐流发电技术的进步使得较高的电能输出成为现实。在这个市场,没有几家公司有相关经验,而ANDRITZ水电在海洋技术方面则拥有多年经验。该公司向位于韩国Sihwa的全球最大潮汐发电厂(254兆瓦)交付并安装了全套的机电设备。最近,公司还接到了对法国La Rance的一个潮汐发电厂进行翻修的订单。

涡轮机主轴的组装。机壳前盖已经安装到位。它包含一个由SKF船舶设计和供应的特制耐海水腐蚀密封件。

涡轮机主轴的组装。机壳前盖已经安装到位。它包含一个由SKF船舶设计和供应的特制耐海水腐蚀密封件。

当前为Pentland Firth项目生产的潮汐涡轮机的设计是在以前样机的基础上发展而来,这些样机分别于2003年在挪威Kvalsund安装并测试(300千瓦),2011年在Orkney群岛的欧洲海洋能源中心(European Marine Energy Centre)安装并测试(1,000千瓦)。2014年,这一研究和技术成果促成了位于苏格兰Pentland Firth的全球首家营利性潮汐流发电厂下单购买。

全面服务

SKF在技术领域为ANDRITZ水电提供全面支持,尤其是在螺旋桨轴承配置的设计、使用寿命测算、动力及静力(安全性)测算、定制轴承的具体生产等多个方面。SKF还为螺旋桨轴承以及SKF船舶提供的特制前封盖供应特殊工具、制定具体装配程序。

相关内容