联合运动

联合运动

残疾人运动迅速普及开来,残奥会现在是全球第三大体育运动赛事。在瑞典,国家残疾人运动联合会正在推动众多残疾人运动员参与常规体育赛事。

作者:JAN LINDROTH
照片:瑞典残疾人运动联合会、GETTY IMAGES和SKF

事实

瑞典残疾人运动联合会
– 瑞典残疾人运动联合会和瑞典残奥委员会为残疾人组织18个不同体育项目的赛事。
– 残疾人运动与健全人参加的运动相类似,它利用经过改造的设备和修改的比赛规则。
– 某些残疾运动项目专门针对残疾运动员开设。
www.parasport.se

今年夏天举行了自1960年残奥会首次举办以来的第15届夏季残奥会。就像前几周举办的奥运会一样,9月聚集在巴西里约热内卢的运动员们情绪高涨,满怀期待与希望。瑞典残疾人运动联合会(Swedish ParasportFederation)精英项目负责人Inês Lopes说:“从这方面来说,残疾人运动项目像任何其他体育运动项目一样。运动员们的动力别无二致 —— 对运动的热爱,对赢得比赛、做到最好、打破纪录的渴望。”

参与残疾人运动的群体有某种肢体或智力残疾。残疾人运动与健全人参加的运动相类似,它利用经过改造的设备和修改的比赛规则。某些残疾运动项目专门针对残疾运动员开设。

我们在这方面正在取得进展,但这需要时间。我们还需在其他方面做工作。
瑞典残疾人运动联合会秘书长JOHAN STRID

即使顶尖残疾运动员也像其他运动员一样努力拼搏,以提高成绩、获得竞争优势,但残疾运动仍在参与度方面落后于主流运动。这困扰着瑞典残疾人运动联合会秘书长Johan Strid。

他说:“约有54%的健全年轻人参与某种常规运动,但我们估计18岁及以下残疾年轻人中,仅有4%左右积极地参加某种运动。我们的工作重点之一是增加这一比例,因为积极参加运动不仅对于个人,而且对于整个公共健康都是很有好处的。”

他强调,残疾人享有和其他人一样参加体育运动的权利,他们目前工作的一大挑战是将残疾运动纳入学校常规体育教育。

他说:“我们在这方面正在取得进展,但这需要时间。我们还需在其他方面做工作。譬如,残疾儿童的家长通常会有点过度保护。”

从左侧起:瑞典SKF公司Niclas Jansson、Jan Blomquist和Gunilla Wallengren。

从左侧起:瑞典SKF公司Niclas Jansson、Jan Blomquist和Gunilla Wallengren。

残疾人融入瑞典社会 —— 学校、工作场所和其他地方 —— 已取得不小成就。Strid认为现在轮到大力发展残疾人运动项目的时候了。

Strid说:“向这方面迈出的一步是,成立由瑞典体育运动联合会领导下的专门联合会。我们组织18个不同残疾运动项目,我们在努力使它们纳入专门体育联合会进行管理。例如,足球应被归入足球联合会,田径运动应被归入田径联合会。我们在逐步取得进展,而且反馈十分积极。

足球、游泳和乒乓球是将残疾运动纳入各自项目联合会的首批项目。而联合训练很久以前就实现了。

像所有运动员一样,残疾人运动员难以找到足够时间训练,以在其领域取得优异成绩。只有极少数可以全职训练。

Lopes说:“在瑞典几乎不太可能靠体育谋生,对残疾人运动来说尤为如此,甚至在最高水平都是如此。德国有专业轮椅篮球联赛,而且很受欢迎,但我们还没有达到这种程度。

瑞典轮椅橄榄球队所用轮椅配备了SKF特制的球轴承。

瑞典轮椅橄榄球队所用轮椅配备了SKF特制的球轴承。

资金与技术
自2015年以来,SKF一直是瑞典残疾人运动联合会和瑞典残奥委员会赞助商,提供直接的资金支持和技术支持。

资金支持帮助该联合会推动残疾人运动普及,扶持残疾年轻人参与体育运动。而技术支持主要涉及制造速度更快的器材,尤其是轮椅。瑞典残疾人运动联合会精英项目负责人Inês Lopes说:“我们与SKF的合作十分有益。由于SKF的帮助,我们使用的材料的确有所改良,运动员感受到了器材性能的提升。”

这种差别对于顶尖运动员而言尤为明显,因为仅百分之一秒就能决定轮椅竞速桂冠花落谁家。譬如2015年,顶尖运动员Gunilla Wallengren的轮椅配备了SKF特制的混合陶瓷球轴承。这些轴承配备陶瓷滚珠和尼龙保持架,与全钢球轴承相比摩擦减小。

相关内容