TECHNOLOGIE

Logiciel polyvalent pour la conception de lignes d’arbres de propulsion navale

Logiciel polyvalent pour la conception de lignes d’arbres de propulsion navale

ShaftDesigner est un logiciel d’ingénierie assistée par ordinateur (IAO) qui procure une aide à la conception, l’installation, la maintenance et la réparation de lignes d’arbres de propulsion navale.

Impact de la lubrification et de la contamination sur la durée de vie des roulements

Impact de la lubrification et de la contamination sur la durée de vie des roulements

De nombreux facteurs influent sur la durée de vie des roulements. La lubrification et la contamination figurent parmi les plus importants.

AFFAIRES

L’action sociétale des entreprises

L’action sociétale des entreprises

Une démarche responsable et durable est une facette importante du concept commercial de SKF.

Usine verte pour papier brun

Usine verte pour papier brun

La technologie de contrôle des vibrations a rentabilisé le processus de recyclage du papier du producteur texan CSI.

Un rayon  de dynamisme

Un rayon de dynamisme

Deux cyclistes amateurs slovènes sont devenus entrepreneurs professionnels en inventant un moyeu de roue arrière de vélo unique en son genre.

En cas de coup de vent

Madeleine de Laval

La voie responsable de la réussite

Pour SKF, la responsabilité sociétale de l’entreprise (RSE) n’a rien de nouveau. Elle a commencé à Göteborg, en Suède, avec des repas subventionnés à la cantine de la toute nouvelle société.

Stathis Ioannides – se frotte au frottement

Stathis Ioannides – se frotte au frottement

Le terme tribologie vient du grec tribein qui signifie frotter et logia, théorie. Il semble donc logique que l’un des principaux experts mondiaux dans ce domaine soit originaire de la république hellénique.